Blutproben von Diksmuide nach Ypern in 15 Minuten
Die medizinische Versorgung näher an den Wohnort bringen: Das ist die Mission des Medical Center in Diksmuide — einem Campus des Jan Yperman Hospital in Ypern —, als es 2023 gegründet wird. Aber zur Analyse müssen Blutproben immer noch ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Fahrt von 45 Minuten mit dem Auto: langsam, energieineffizient, eine Belastung für das medizinische Personal und mit dem Risiko menschlichen Versagens.
Ein logischer Ort also für den ersten automatisierten Drohnenflughafen der Welt. Mit dem Drohnentransport gelangen die Blutproben in 15 Minuten von A nach B. Dann fahren sie vollautomatisch per Tubemail zum richtigen Ziel.

„Wir haben 2015 mit einer großartigen Idee begonnen: den Einsatz von Drohnen, um medizinische Transporte schneller, einfacher und besser zu machen“, sagt Mikael Shamim, CEO von Helicus. „Aber Sie verwirklichen einen solchen Traum nicht über Nacht. Sie benötigen nicht nur Hardware — die Drohnen und den Flughafen —, sondern auch Software für die Integration, eine Fluggesellschaft und Lizenzen sowie Partner, die Sie unterstützen.“
Vom Traum zur Simulation mit der Siemens Industry Academy
Für den Hardware-Teil des Drone Cargo Port wandte sich Helicus schnell an Siemens. „Ein Projekt wie dieses beinhaltet viele Automatisierungsherausforderungen: Die Drohne muss landen können, richtig positioniert werden, Sie müssen sich um den gesamten internen Transport kümmern... Das Helicus-Produktentwicklungsteam arbeitete mit der Siemens Industry Academy zusammen, die es Studierenden des Masterstudiums Ingenieurwesen ermöglicht, an der Konstruktion teilzunehmen.“

Über Helicus, Avercon und SIA
Das in Antwerpen ansässige Unternehmen Helicus ist auf den Transport von (medizinischen) Drohnen spezialisiert und arbeitet eng mit Partnern aus dem Gesundheitswesen, der Luftfahrt und der Industrie zusammen. Helicus entwickelt die Bodenintegration im eigenen Haus, einschließlich des Drohnenfrachthafens und der gebäudeinternen Frachtabfertigung sowie des cloudbasierten Command & Control Centers.
Der Maschinenbauer Avercon, der vor fast 40 Jahren mit dem Schwerpunkt auf innovativen Verpackungsmaschinen gegründet wurde, hat sich seitdem zu einem anerkannten Akteur bei umfassenden Automatisierungsprojekten entwickelt. Sein Fachwissen umfasst virtuelle Inbetriebnahme, Robotik und Steuerungssoftware.
Die Siemens Industry Academy führt Studierende der Ingenieurwissenschaften in modernste Industrietechnologien ein. Die Studierenden sammeln praktische Erfahrungen und entwickeln berufliche Fähigkeiten, indem sie zu Innovationsprojekten beitragen, die von führenden Industrieunternehmen geleitet werden. Siemens stellt zusammen mit den beteiligten Bildungseinrichtungen den pädagogischen und technischen Rahmen bereit.