Das Great Barrier Reef ist eines der bemerkenswertesten ecosystems der Welt. Es unterstützt eine außergewöhnliche Biodiversität und spielt gleichzeitig eine wichtige Rolle im natürlichen Kohlenstoffkreislauf des Planeten. Der Schutz dieses Naturwunders erfordert ein tieferes Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels auf die Riffumwelt heute und in Zukunft.
Das Leben unter dem Meer simulieren
Das Great Barrier Reef, Australiens Nationalschatz, ist ein riesiges Unterwasserökosystem, das nicht nur vielfältige Meereslebewesen beherbergt, sondern auch eine wichtige Rolle als blaue Kohlenstoffsenke spielt, was bedeutet, dass es Kohlendioxid aus der Atmosphäre absorbiert und speichert. Mit Hilfe unserer Automatisierungstechnologie führen Wissenschaftler des National Sea Simulator (SeaSim) von AIMS bahnbrechende Forschungs- und Restaurierungsarbeiten am Riff durch und verbessern so Fähigkeiten, die in Australien bisher nicht möglich waren.
65 MRD. $ Wirtschaftlicher Wert
Das Great Barrier Reef hat einen Wert von über 65 Milliarden US-Dollar.
137 M Tonnen an gespeichertem Kohlenstoff
Die Seegraswiesen und Mangrovenwälder des Great Barrier Reef speichern 137 Millionen Tonnen Kohlenstoff, was 13% der australischen Reserven an blauem Kohlenstoff entspricht.
2300 km Länge der Küstenlinie
Das Great Barrier Reef erstreckt sich über 2300 km Küste, was der geografisch 64. größten Nation der Welt entspricht.
Das Great Barrier Reef mit Innovation schützen
Am Australian Institute of Marine Science (AIMS) leiten Forscher die bahnbrechende Meeresforschung in der SeaSim-Anlage, einem der fortschrittlichsten Versuchsaquarien der Welt. Indem Wissenschaftler die realen Riffbedingungen mit außergewöhnlicher Präzision nachstellen, können Wissenschaftler die Reaktionen von Korallen auf Umweltbelastungen untersuchen und Lösungen entwickeln, um die Widerstandsfähigkeit und Wiederherstellung der Riffe zu unterstützen.
Durch die industrielle Automatisierung von Siemens und die PCS 7-Technologie kann SeaSim komplexe experimentelle Prozesse überwachen und steuern, was Forschung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß ermöglicht. Gemeinsam tragen AIMS und Siemens dazu bei, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, die zum Schutz der Meeresökosysteme nicht nur in Australien, sondern auf der ganzen Welt beitragen könnten.
Förderung der Wissenschaft mit führender Technologie

Das SeaSim-Projekt erforderte ein komplettes Anlagen-/Prozessautomatisierungssystem, um hochwertige Meeresexperimente durchführen zu können. Unser SIMATIC PCS 7 Das Paket wurde von SeaSim aufgrund seiner beeindruckenden Geschichte in Bezug auf Genauigkeit und industrielle Anwendungen ausgewählt. PCS 7 integriert auch eine Reihe von Paketeinheiten für individuelle Experimente, automatisiert mit unseren SIMATIC S7-1200/1500-Steuerungen.
Unsere Technologie bietet AIMS-Forschungsteams die absolute Kontrolle über Temperatur, Säuregehalt, Salzgehalt, Sedimentation und Schadstoffe in den großen Meerwassertanks. Hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit sind wichtige Merkmale, um mehrere Experimente gleichzeitig durchzuführen — einige davon werden jahrelang laufen.
Durch das beispiellose Maß an Kontrolle, das wir jetzt dank des Siemens-Steuersystems haben, sind wir jetzt in der Lage, Experimente durchzuführen, von denen wir in der Vergangenheit nur träumen konnten.
Die SIMATIC PCS 7Seine Präzision hat in den letzten zehn Jahren über 350 bahnbrechende Experimente an SeaSim ermöglicht. Eine bemerkenswerte Leistung war die Arbeit der Einrichtung mit dem Laichen von Korallenlarven, wo das System exakte Umweltbedingungen aufrechterhält, die für Reproduktionsstudien entscheidend sind. Durch die präzise Kontrolle der Meerestemperaturen, Lichtzyklen und Wasserchemie können Forscher die Widerstandsfähigkeit von Korallen untersuchen und neue Techniken zur Wiederherstellung von Riffen entwickeln, wodurch SeaSim zu einem weltweit führenden Zentrum für Meereswissenschaften und den Schutz von Korallenriffen wird.