Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
HeliMods, Australien

Digitale Luft- und Raumfahrtlösungen für Rettungsdienste

Erfahren Sie, wie HeliMods digitale Engineering-, CAD-, PLM- und Simulationssoftware von Siemens nutzt, um lebensrettende Hubschrauberlösungen für medizinische Notfälle, Rettungseinsätze und öffentliche Sicherheitseinsätze zu entwickeln.

Leben retten durch Innovation

HeliMods entwirft und entwickelt innovative Produkte und Lösungen für den Rettungsdienst (EMS), die täglich von Sanitätern an vorderster Front bei ihren lebensrettenden Einsätzen eingesetzt werden.

Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) operieren in der Regel in Umgebungen, die herkömmliche Rettungsdienste nicht erreichen können, wie z. B. in ländlichen und abgelegenen Gemeinden.

Jede Sekunde zählt, um einen Patienten zu erreichen und ihn zur Behandlung zu bringen. Das Gleiche gilt für die medizinische Ausrüstung an Bord. Die Besatzungen an vorderster Front benötigen schnellen, sicheren Zugang zu allem, was sie benötigen, damit sie die Patienten in der Luft bestmöglich versorgen können.

Diese Herausforderungen sind genau das, was das in Queensland ansässige Luft- und Raumfahrttechnologieunternehmen HeliMods täglich angeht. Durch den Einsatz von Technologie auf neuartige Weise entwirft und entwickelt HeliMods Lösungen, die einen echten Unterschied machen — und skalierbar sind, um überall auf der Welt Wirkung zu erzielen.

LifeFlight Helikopter mit HeliMods tech2

Rettungsdienst für Hubschrauber (HEMS)

Vom Startup zum Innovator in der Luft- und Raumfahrt

HeliMods wurde 2002 vom australischen Ingenieur, Piloten und Unternehmer Will Shrapnel gegründet und hat sich zu einem preisgekrönten globalen Unternehmen für Luft- und Raumfahrttechnik entwickelt, das für Innovation, Qualität und Exzellenz bekannt ist. Frühe Investitionen in fortschrittliche Technologien waren der Schlüssel zu deren Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit.

Sanitäter laden Stretcher2

Angetriebener Aero Loader™ (PAL™)

Von den vielen Innovationen, die HeliMods sowohl lokal als auch international entwickelt und auf den Markt gebracht hat, sticht eine durch ihre transformative Wirkung auf Patienten und Sanitäter hervor — der Powered Aero Loader™ (PAL™).

Von den vielen Innovationen, die HeliMods entwickelt und auf den Markt gebracht hat, sticht eine durch ihre transformative Wirkung auf Patienten und Sanitäter hervor — der Powered Aero Loader (PAL™).

Während die automatische Bahrenladetechnik vor einigen Jahren in Ambulanzfahrzeugen auftauchte, wurde ihre Anwendung auf Flugzeuge angesichts der damit verbundenen erheblichen technischen Komplexität als die ultimative Herausforderung angesehen. Will Shrapnel sah darin jedoch eine Gelegenheit zur Innovation.

Durch umfangreiche Forschung, Investitionen und angewandte Technologie entwickelte HeliMods das weltweit erste PAL, das heute in einer der größten Ambulanzflotten der Welt im Einsatz ist.

Das PAL™ ist ein vollautomatisches Tragesystem, das Patienten mit einem Gewicht von bis zu 318 kg ohne manuelles Heben in einen Hubschrauber laden und entladen kann. Es ist auch mit Straßenkrankenwagen kompatibel, was den Transfer von Patienten zwischen Luft- und Straßenverkehr erleichtert.

Das ist ein bedeutender Fortschritt, der Rettungszeiten um kritische Sekunden verkürzt und gleichzeitig das Wohlbefinden und die Sicherheit der Sanitäterbesatzungen verbessert, da Patienten nicht mehr manuell in Flugzeuge manövrieren müssen.

Sie müssen kein großes Unternehmen sein, um auf Ihrer digitalen Reise dabei zu sein. HeliMods leisten fantastische Arbeit, indem sie ihre eigenen Innovationen mit Siemens-Technologie nutzen, um mit einigen der größten Unternehmen auf der ganzen Welt zu konkurrieren.
Samantha Murray, Leiter von Siemens Digital Industries Software, Australien und Neuseeland

Effizienter und wirtschaftlicher Entwurfsprozess

HeliMods verwendet eine Suite unserer Software, um Hubschrauber für eine Vielzahl von Kundenanforderungen in Australien und weltweit zu konfigurieren und auszustatten.

Teamcenter™ ist unsere PLM-Lösung (Product Lifecycle Management). Es verbindet Menschen und Prozesse mit einem digitalen Thread und hilft Teams dabei, den gesamten Lebenszyklus eines Produkts zu überwachen und an die Umstände anzupassen — von den frühen Entwürfen bis hin zur Herstellung und Integration.

HeliMods verwaltet all seine Produkt- und Zusatzinformationen in der integrierten Teamcenter-Umgebung, sodass alle Benutzer Informationen in Echtzeit erhalten. Das integrierte Workflow- und Änderungsmanagement stellt sicher, dass Informationen in einem optimierten Prozess überprüft und veröffentlicht werden.

„HeliMods verwendet PLM-Software, um Daten, Prozesse, Geschäftssysteme und Menschen zusammenzuführen — von der Ideenfindung über Design und Herstellung bis hin zu Service und Entsorgung.“ Samantha Murray, die unser Geschäft mit Industriesoftware in Australien leitet

Siemens CAD-Software2

Von HeliMods verwendete PLM-Software

3D-CAD war eine der ersten Investitionen, die wichtig waren, damit ich in einer Umgebung entwerfen und modellieren konnte, in der ich Ideen auf ein Flugzeug übertragen und skalieren konnte. Mit einem kleinen Team ermöglichten uns 3D-Technologien, mehr Arbeit mit weniger Leuten zu erledigen. Wir sind heute mit derselben Philosophie aufgewachsen. Aufgrund der leistungsstarken Technologien, die wir einsetzen, arbeiten wir viel mit dem Team in seiner Größe zusammen.
Will Shrapnel, MD und Gründer, Hubschrauberlandeplätze

Von der Idee bis zum Flug mit Siemens NX

Mithilfe der in Teamcenter integrierten Software NX™ für computergestütztes Design (CAD) von Siemens kann HeliMods alle Produktkomponenten entwerfen und fortschrittliche Integrationen wie computergestützte Fertigung (CAM) und computergestütztes Engineering (CAE) nutzen, um optimierte Produktlösungen zu iterieren und zu erstellen. Die Integration und Verwendung eines einzigen Mastermodells stellt sicher, dass alle Entwurfsiterationen automatisch erfasst werden, wodurch Arbeitsabläufe beschleunigt werden, da umfangreiche Nacharbeiten bei Änderungen überflüssig werden.

Flexibilität, Schnelligkeit und Agilität sind entscheidend, ebenso wie die Fähigkeit, Kunden überall auf der Welt Lösungen anzubieten. Durch die Funktionen des digitalen 3D-Zwillings kann HeliMods eine vollständige digitale Definition jedes Flugzeugs und seiner Komponenten erstellen und vollständig anpassbare Lösungen für jede einzigartige Umgebung entwerfen — von jedem Standort aus. Dies reduziert den Bedarf an größeren Nacharbeiten und ermöglicht es, die Bedürfnisse jedes Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen zu erfüllen. Die integrierte Simulation mit Simcenter stellt außerdem sicher, dass die hergestellten Strukturen die Leistungsanforderungen für die verschiedenen Szenarien erfüllen, mit denen sie vor Ort konfrontiert werden.

Will Shrapnel, CEO von HeliMods, mit Queensland Premier

(Von links nach rechts) Will Shrapnel, MD und Gründer von HeliMods mit der Premierministerin von Queensland, Annastacia Palaszczuk, und dem Abgeordneten von Hon Craig Crawford, Minister für Feuerwehr und Rettungsdienste, Queensland.

Diese Technologien helfen uns, unsere gesamte digitale Umgebung zu verwalten, sodass wir unseren Designprozess von den Anforderungen bis hin zu dem, was wir für die Spezialmissionen in das Flugzeug integrieren, nachvollziehen können. Wir verwenden viel Simulation und schwere Technologie, um unsere Innovationen zum Leben zu erwecken. So können wir tatsächlich genau herausfinden, wie unsere Produkte in der Umgebung reagieren, für die sie entwickelt wurden.
Will Shrapnel, MD und Gründer, Hubschrauberlandeplätze

Orange

Orange ist eine gemeinnützige Organisation, die Krankenwagen- und Krankentransportdienste für Patienten in der gesamten Provinz Ontario, Kanada, anbietet.

Vor ein paar Jahren unternahm Ornge eine globale Suche nach innovativen Alternativen zu ihrem aktuellen Flugambulanzsystem. Das Ziel: Verbesserung der Patientenversorgung und der Sicherheit von Sanitätern.

Das führte sie zu HeliMods, die sich der Herausforderung mit ihrem einzigartigen Ansatz stellten — der Zusammenführung digitaler Design-, Konstruktions- und Fertigungstechnologien in einer beeindruckenden Meisterleistung der Zusammenarbeit. Das Ergebnis war das automatische Tragetcher-Ladesystem PAL, eine weltweit erste Innovation, die die Art und Weise, wie Ornge sowohl seine Patienten als auch seine Sanitäter versorgen konnte, revolutioniert hat.

„Das ist wahrscheinlich die größte Verbesserung, die wir in Bezug auf Patientenversorgung und Mitarbeiterzufriedenheit erzielt haben. Wir haben bereits den Unterschied bemerkt, den das in unseren Reaktionszeiten macht.“ sagt Justin Pyke, Direktor für Sanitäter bei Orange

Orangefarbener Hubschrauber über einem Fluss

RACQ LifeFlight

RACQ LifeFlight Rescue ist ein in Queensland ansässiges Notfallteam und weltweit führend in der flugmedizinischen Versorgung.

LifeFlight führt ein sehr breites Spektrum an Rettungsmaßnahmen durch, von Krankenhauseinweisungen und Autounfällen bis hin zu Evakuierungen aus der Ferne. HeliMods und LifeFlight arbeiteten zusammen, um ihre Flotte von einfachen Flugzeugen in Spezialmaschinen umzuwandeln, die jetzt quasi als fliegende Intensivstationen dienen. Zu den in LifeFlight-Flugzeugen integrierten Technologien von HeliMods gehören ein Tragesystem, ein medizinischer Boden, Fachabteile für Spezialausrüstung und integrierte Gas- und Elektrosysteme, die für Beleuchtung in chirurgischer Qualität und medizinisches Gas sorgen.

„RACQ LifeFlight sind ein wichtiger Service nach Queensland. Die HeliMods-Technologie macht unsere Arbeit viel einfacher, wir können unsere Geräte schneller entladen, schneller zu unseren Patienten kommen, sie ins Flugzeug laden und sie viel schneller in die höhere Versorgung bringen, die sie benötigen. „- Shaun Gillett, LifeFlight-Ausbildungsoffizier

HeliMods PowerLoad-Testversion 1 von 15