Direkt zum Hauptinhalt
Siemens technologies

Innovation für morgen, seit 1847

Seit fast 180 Jahren gestaltet Siemens unsere Welt maßgeblich mit. Wir haben bahnbrechende Erfindungen in innovative Technologien umgewandelt, die Herausforderungen unserer Zeit gemeistert und uns durch soziales Engagement ausgezeichnet, während wir den Alltag der Menschen weltweit verbessert haben.

Wegbereitende Innovationen, die unsere Welt prägen

Von der Elektrifizierung der Städte bis hin zu digitalen Industrien. Von den ersten Zügen mit Elektroantrieb bis zu einem nahtlosen, zuverlässigen und nachhaltigen Verkehrswesen. Von den frühen Röntgenanlagen bis ins Zeitalter der digitalen Bildgebung, Diagnostik und Therapie. Wir bauen die Zukunft, und das seit 1847. Erfahren Sie mehr über einige unserer wichtigsten Meilensteine.

Select...

Siemens-Zeigertelegraf

Eine Erfindung zeigt in Richtung Zukunft

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts konnten sich Nachrichten nur mit der Geschwindigkeit des jeweils schnellsten Transportmittels verbreiten. Der Informationsaustausch konnte Tage, Wochen oder gar Monate dauern. Das änderte sich mit der Einführung der elektrischen Telegrafie. Siemens leistete mit dem Zeigertelegrafen einen wichtigen Beitrag zum Zeitalter der modernen Kommunikation.

Information im 19. Jahrhundert: Die bewegten Reisen der Nachrichten

Vor der Benutzung der elektrischen Telegrafie im großen Stil konnten sich Nachrichten nur mit der Geschwindigkeit von Pferdekutschen, Schiffen oder der Eisenbahn verbreiten. Teilweise wurden optische Telegrafen eingesetzt, aber deren Benutzung war umständlich und sie funktionierten nur bei Tageslicht und einigermaßen gutem Wetter. Die Welt war bereit für eine schnellere, zuverlässigere Verbindung.

Der Pointer Telegraph: Ein wichtiger Beitrag zur modernen Kommunikation

Ein Draht in die Zukunft

Technische Zeichnung Zeigertelegraf

Revolution in der Kommunikationstechnik

Die elektrische Telegrafie hatte das Potenzial, die Kommunikationstechnik zu revolutionieren. 1847 brachte Werner von Siemens diese Technik einen großen Schritt weiter, indem er die grundlegende Idee verbesserte.

Zeigertelegrafen

Nahtlose Isolation, batterieloser Betrieb

Zu Siemens' Innovationen gehörten eine Presse (1847) zur nahtlosen Isolation von Telegrafendrähten und der Induktionszeigertelegraf (1856), der ohne Batterie funktionierte.

Foto Logo Siemens & Halske

Grundstein für ein globales Unternehmen

Diese Fortschritte gaben nicht nur der elektrischen Kommunikation einen wichtigen Impuls, sondern legten auch den Grundstein für ein globales Unternehmen.

So funktionierte der Siemens-Zeigertelegraf

Um Probleme wie bei früheren Telegrafen zu vermeiden, waren die Sende- und die Empfangsgeräte von Siemens identisch und verfügten über je eine eigene Batterie. Die Zeiger an beiden Geräten drehten sich synchron um die kreisförmig angeordneten Buchstaben. Drückte man am Sendegerät einen Buchstaben, blieb der Zeiger auf diesem stehen, und der Zeiger am Empfangsgerät stoppte auf demselben Buchstaben.

Von der Telegrafie zum Telefon: Siemens' Kommunikationsentwicklung

Der Zeigertelegraf war nur der Anfang. Als sich das „Telefonfieber“ aus den USA auch in Europa ausbreitete, stieg Siemens in das Geschäft ein und produzierte eine eigene, verbesserte Version des Telefons in großem Umfang. 1909 installierte Siemens Deutschlands erstes Fernsprechamt mit Selbstwählbetrieb in München. Die Funktechnik entwickelte sich zu einem weiteren wichtigen Entwicklungsfeld für das Unternehmen.

A black and white overhead photo of an antique Siemens & Halske telephone, showing the base, receiver, and mouthpiece.
An illustration of a worker managing a smart energy grid with solar panels, wind turbines, and power lines.

Intelligente Konnektivität für eine nachhaltige Zukunft

So wie die Menschen im 19. Jahrhundert technologische Umbrüche erlebten, navigieren wir im 21. Jahrhundert durch eine Ära, die von künstlicher Intelligenz (KI) geprägt ist. Bei Siemens entwickeln wir eine neue Generation intelligenter Konnektivität, die KI und digitale Zwillinge nutzt, um widerstandsfähige, ökologisch effiziente Energiesysteme für die Zukunft zu schaffen.