Allgemeine Geschäftsbedingungen
Software-Tool zur Produktentwicklung für Startups für das erste Jahr.
- Ein Jahr Softwarenutzung, einschließlich bis zu drei Lizenzen.
- Beinhaltet Online-Support (Community- und Schulungsressourcen) und telefonischen Support vom Siemens Global Technical Access Center (GTAC).
- Offen für Designfirmen und Produkthersteller.
- Offen für juristische Personen, die seit drei Jahren oder weniger im Geschäft sind, mit einer Finanzierung von weniger als 1 Mio. USD und einem Jahresumsatz von weniger als 1 Mio. USD.
- Um an diesem Programm teilnehmen zu können, muss ein bevollmächtigter Vertreter Ihres Unternehmens (im Folgenden als „das Unternehmen“ bezeichnet) das Antragsformular ausfüllen.
- Darüber hinaus muss eine autorisierte Person des Unternehmens eine Endbenutzer-Lizenzvereinbarung unterzeichnen, die Sie hier finden, und die PLM-Zusatzbedingungen, die Sie hier finden, zusammen mit einer Marketingvereinbarung von Siemens Industry Software Inc. („SISW“), die Ihnen von SISW zur Verfügung gestellt wird.
- Die bevollmächtigte Person des Unternehmens, die den Antrag einreicht, muss mindestens 18 Jahre alt sein.
In Anbetracht der erheblichen Rabatte, die in dieser Vereinbarung gewährt werden, erklärt sich der Kunde damit einverstanden, Namen oder Verweise darauf in öffentlichen Inhalten wie Präsentationen, Websites, sozialen Medien und Presse- und Medienmaterial von SISW zu verwenden. In gegenseitigem Einvernehmen kann der Kunde an einer oder mehreren der folgenden Aktivitäten teilnehmen: Fallstudie (schriftlich oder per Video), Kundenreferenz, Pressemitteilung und/oder Vortrag bei Veranstaltungen mit Kundenkontakt.
SISW behält sich das Recht vor, jeden Antrag aus beliebigem Grund nach eigenem Ermessen abzulehnen.
Falls dieses Programm aus irgendeinem Grund aufgrund einer Infektion durch Computerviren, Bugs, Manipulation, unbefugtes Eingreifen, Betrug, technische Störungen oder andere Ursachen, die nach alleiniger Meinung von SISW die Verwaltung, Sicherheit, Fairness, Integrität oder die ordnungsgemäße Durchführung dieses Programms beschädigen oder beeinträchtigen, nicht wie geplant ausgeführt werden kann, behält sich SISW das Recht vor, dieses Programm abzubrechen, zu beenden, zu ändern oder auszusetzen.
Hinweis: Eine Liste der relevanten Siemens-Marken finden Sie hier.
Geschäftsübersicht
Die Person, die im Namen des Unternehmens eine Bewerbung für das PADS Professional Startup Program einreicht, bestätigt als rechtlicher und bevollmächtigter Vertreter des Unternehmens, dass:
- alle Informationen, die SISW im Namen des Unternehmens zur Verfügung gestellt wurden, korrekt und vollständig sind. Wenn sich nach Einreichung des Antrags wesentliche Informationen ändern, wird das Unternehmen SISW umgehend aktualisierte Informationen zur Verfügung stellen.
- Sofern nicht ausdrücklich in diesem Dokument angegeben, ist das Unternehmen weder direkt noch indirekt mit verbotenen Aktivitäten verbunden.
- Das Unternehmen steht weder direkt noch indirekt in Verbindung mit Verkaufs-, Weiterverkaufs- oder Transferaktivitäten im Zusammenhang mit Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien, der Krim und/oder Sewastopol.
- Das Unternehmen ist nicht (i) als verweigerte Partei aufgeführt, (ii) am Import oder Export gehindert, (iii) von einer US-, EU- oder anderen Regierungsbehörde sanktioniert oder (iv) wird von einer Regierungsbehörde wegen eines Verstoßes gegen Export- oder Importbestimmungen untersucht. - Das Unternehmen wird die bereitgestellte Software nicht für akademische Forschung oder Projekte im Zusammenhang mit den folgenden Themen verwenden: Cybersicherheit, Verteidigung oder Nachrichtendienste; Militär, Raketen oder UAV; arktische Offshore-, Tiefsee- oder Schieferöl- oder Schiefergasexploration oder -förderung; Exportpipeline; nukleare; biologische oder chemische Waffen.