Musterzusatzvereinbarung für autorisierte Vertriebspartner
Dieser Nachtrag zum Modell eines autorisierten Vertriebspartners („Zusatz zu autorisierten Vertriebspartnern“) ist Teil der Partnerprogrammvereinbarung und beschreibt die zusätzlichen Bedingungen für die Ernennung des Partners zum autorisierten Vertriebspartner.
1. BEZIEHUNG DER PARTEIEN
Die Bedingungen gelten ab dem 1. Oktober 2022. Version 1.0.
Begriffe in Großbuchstaben haben die Bedeutung, die im letzten Abschnitt dieses Dokuments oder an anderer Stelle in der Vereinbarung definiert ist.
Siemens hat einen Vertriebspartner autorisiert, autorisierte Angebote in dem Gebiet zu bewerben und zu vertreiben. Der Partner wurde von diesem Vertriebspartner autorisiert, beim Verkauf autorisierter Angebote in der Region zu helfen. Der Partner bestätigt und stimmt zu, dass (i) Der Vertriebspartner ist allein dafür verantwortlich, eine Vereinbarung mit dem Partner im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Angeboten auszuwählen und abzuschließen; (ii) Siemens ist keine Partei der Vereinbarung zwischen Partner und Vertriebspartner; (iii) Siemens ist nicht verantwortlich oder verpflichtet, den Partner im Zusammenhang mit dem Verkauf von Angeboten zu entschädigen; (iv) Der Partner hat keine Unterlizenzrechte für Angebote; (v) Der Partner erhält keinerlei Finanzierung oder Vergütung von Siemens, dies umfasst einschließlich aller sämtliche Siemens-Finanzierungs- oder Vergütungsprogramme, die dem Vertriebspartner möglicherweise zur Verfügung stehen; und (vi) Siemens übernimmt gegenüber dem Partner keine Haftung in Bezug auf den Vertrieb von Angeboten.
2. PARTNERPORTAL
Siemens gewährt dem Partner Zugriff auf das Partnerportal, die Partnerrichtlinien und andere Informationen, damit der Partner seine Rolle als autorisierter Vertriebspartner erfüllen kann. Siemens kann den Zugriff des Partners auf die im Partnerportal bereitgestellten Systeme und Informationen nach eigenem Ermessen jederzeit erweitern, entziehen, ändern oder beenden.
3. DEMONSTRATIONSANGEBOTE
Der Partner kann Demonstrationsangebote direkt vom Vertriebspartner erhalten (vorbehaltlich der Vereinbarung des Partners mit dem Vertriebspartner). Der Partner darf solche Demonstrationsangebote ausschließlich nutzen, um (i) potenziellen Kunden autorisierte Angebote vorzuführen, (ii) Bereitstellung von Vorverkaufsunterstützung für eine Kundentransaktion und (iii) Schulungen für Partnerpersonal in der Nutzung der Angebote anbieten. Eine andere Nutzung der Demonstrationsangebote ist nicht gestattet. Bevor der Partner Demonstrationsangebote erhält oder nutzt, muss er allen zusätzlichen Bedingungen zustimmen, die vom Vertriebspartner festgelegt werden, einschließlich der Annahme einer Demo-Lizenzvereinbarung von Siemens mithilfe des elektronischen Online-Vertragssystems von Siemens oder eines von Siemens angegebenen Ersatzsystems.
4. BESTELLUNGEN
Siemens akzeptiert nur Bestellungen von Vertriebspartnern. Gemäß der Vereinbarung mit Siemens wurden dem Vertriebspartner Rechte zur Unterlizenzierung und zum Vertrieb autorisierter Angebote eingeräumt, sofern sichergestellt wird, dass jeder Kunde einen Kundenvertrag abschließt, bevor er Zugriff auf autorisierte Angebote erhält. Der Partner erklärt sich bereit, mit dem Vertriebspartner zusammenzuarbeiten, um diese Kundenvertragsanforderung zu erfüllen.
5. LAUFZEIT UND BEENDIGUNG
5.1 Begriff
Dieser Zusatz für autorisierte Vertriebspartner bleibt für einen ersten Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum seiner Annahme durch beide Parteien in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Danach verlängert sich dieser Zusatz für autorisierte Vertriebspartner automatisch für aufeinanderfolgende Laufzeiten von einem Jahr, sofern er nicht gemäß dieser Vereinbarung gekündigt wird.
5.2 Kündigung
Dieser Zusatz für autorisierte Vertriebspartner wird mit sofortiger Wirkung beendet, wenn (i) die Vereinbarung zwischen Siemens und dem Vertriebspartner wird aus beliebigem Grund gekündigt, oder (ii) Der Vertriebspartner beendet seine Beziehung zum Partner im Zusammenhang mit Angeboten.
6. DEFINITIONEN
6.1 „Autorisierter Vertriebspartner“ Oder „Tier-2-Partner“ | Ein Unternehmen, das eine unabhängige Vereinbarung mit einem Vertriebspartner getroffen hat, um diesen Vertriebspartner beim Verkauf autorisierter Angebote innerhalb des Gebiets zu unterstützen |
6.2 „Autorisierte Angebote“ | Der Vertriebspartner für Angebote ist gemäß seiner Vereinbarung mit Siemens ausdrücklich zum Vertrieb autorisiert. |
6.3 „Vertriebspartner“ | Ein Siemens-Vertriebspartner Tier 1, der von Siemens oder einer Siemens-Tochtergesellschaft autorisiert wurde, autorisierte Angebote in einem bestimmten Gebiet zu bewerben und zu vertreiben, und der den Partner autorisiert hat, bei diesen Aktivitäten zu helfen. |
6.4 „Gebiet“ | Das geografische Gebiet (das möglicherweise weiter auf bestimmte Märkte beschränkt ist), in dem der Vertriebspartner autorisiert ist, autorisierte Angebote zu vertreten und zu vertreiben. |