Kluge Ideen erhöhen die Sicherheit
Gute Ideen waren nicht nur bei der Automatisierung der Anlage im TIA-Portal nötig, sondern auch für die Sicherheit der Bedienenden: So entwickelten Berner und sein Team einen speziellen Stahlblock, der mit einem Sensor ausgestattet ist. Er wird bei Wartungs- oder Reinigungsarbeiten oder zum Einrichten einer Montage für ein neues Profil verwendet. Dabei wird der Rollentisch angehoben, um die Maschine zugänglich zu machen. Mit dem Stahlblock kann die Position des Tisches gesichert werden, damit er nicht versehentlich herunterklappt und jemanden verletzt. Geht der Sicherheitsblock vergessen, registriert der Sensor dies. Wenn jemand nun in den von einem Laserscanner überwachten Gefahrenbereich eindringt, ertönt ein Alarm, und die Motoren werden sofort gestoppt. «Die Kommunikation über Profinet funktioniert sehr gut», erklärt Berner, «und die Laserscanner eines Drittanbieters konnten problemlos integriert werden – das haben wir sehr geschätzt». Damit bestimmte Teile der Maschine gereinigt werden können, müssen sich die Walzen sehr langsam drehen – ein nicht ungefährlicher Vorgang. Die Nachrüstungsprofis von GAP Engineering haben zu diesem Zweck ein spezielles Pedal eingebaut. Es muss während des Reinigungsvorgangs ständig betätigt werden, sonst stoppt die Maschine augenblicklich.