Skip to main content
Et salgsfremmende billede for en 'køb nu, betal senere'-tjeneste med et vist værditilbud.

Siemens EPT. Buy Now. Pay later.

Get up to 180 days of deferred payment with Siemens Extended Payment Terms (Siemens EPT).

Optimér cashflowet med udvidede betalingsbetingelser

Tænk, hvis der var en måde, hvorpå din virksomhed kunne få det udstyr og den teknologi I har brug for uden at påvirke cashflowet? Med Siemens’ udvidede betalingsbetingelser (også kendt som Siemens EPT) kan du afslutte dit projekt og blive betalt af kunden, før du betaler Siemens, og derved optimere cashflowet.

Finansiering på den nemme måde

Vores enkle og fleksible betalingsløsning gør det nemt for dig at administrere projekter, selv når de strækker sig over flere måneder. Med Siemens EPT kan du nyde godt af længere betalingsfrist, op til 180 dage, når du bestiller hos Siemens A/S (med forbehold for kreditgodkendelse). Du kan derved undgå at fastlåse din arbejdskapital, mens du afventer betaling fra dine kunder.

Dine fordele med Siemens' udvidede betalingsbetingelser (Siemens EPT)

Kalenderikon, der viser 180 på forsiden.

Betal op til 180 dage* senere - fuld fleksibilitet og ingen omkostninger, hvis du ikke bruger tjenesten.

To linjer, der danner et kryds med pile i hver ende.

Kan bruges fleksibelt efter behov.

Ikon: Hånd der trykker ned på mønt.

Siemens EPT er tilgængelig som supplement til dine eksisterende bankkreditter.

Indkøbskurv-ikon med pil, der peger ind i kurven.

Integreret i den almindelige bestillingsproces.

Det er nemt at forlænge din betalingsfrist

Når du afgiver en ordre hos Siemens A/S, bestemmer du selv, hvornår du vil betale – helt op til 180 dage* senere.

The payment solution integrates really well with Siemens' online store. The price is also reasonable.
Rami Karelll, Pasram

Kontakt os

Vil du vide mere? Kontakt os nemt via kontaktformularen.

Headshot of Henrik Tawast.

Henrik Tawast

Rahoitusasiantuntija, Pidennetty maksuehto Siemens EPT

010 511 3050
henrik.tawast@siemens.com

Download the brochure about Siemens EPT here

Ofte stillede spørgsmål om Siemens EPT

*Med forbehold for kreditgodkendelse.

4 Pasram Oy employees standing on the stairs.

Customer case - Pasram, Finland

In a typical project, Pasram receives the first payment from its client only after 80 percent of the project and equipment purchases have been completed. Costs keep accumulating, which puts pressure on the company's cash flow. With a 180-day payment term solution, the company gets up to six months to pay for the equipment purchased from Siemens. In projects, the cost of equipment accounts for about 20-50 percent, so the flexibility in payment terms provides a significant relief to Pasram's cash situation.

Din kompetente finansieringspartner

Med vores Siemens EPT-service giver vi dig fleksible finansieringsløsninger. I de seneste år har mange kunder i over 60 brancher med succes udnyttet vores tilbud til deres innovative projekter. Tilbuddet kan også nemt bruges under bestillingsprocessen i SiePortal.

Mand sidder ved et bord foran en bærbar computer. Han kigger på en tablet, han holder i hånden.