Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Fremmer celledyrkning gennem innovation

„Shaken, not“ er et af de mest berømte citater i filmhistorien. Det, der er standard for James Bond, gælder også hos Adolf Kühner AG i Birsfelden. For den førende producent af rystemaskiner til det internationale marked er fokus imidlertid ikke på martinier, men på dyrkning af mikrober såvel som dyre-, menneske-, insekt- og planteceller. Rystemaskinerne bruges inden for en lang række videnskabelige og industrielle områder og anvendes ofte i renrum. Deres anvendelsesområde er bredt, spænder fra fødevareteknologi og medicin til industriel bioteknologi. Afhængigt af anvendelsen og kundens behov kommer rystemaskinerne i forskellige størrelser — fra bordshakere og stabelbare inkubationsrystere til såkaldte orbitalrystede bioreaktorer. I sidstnævnte — kort sagt — skabes og overvåges optimale betingelser for dyrkning af cellekulturer, hvor parametre som temperatur, pH og iltforsyning reguleres.

Nem håndtering takket være engangsposer

De orbitalt rystede bioreaktorsystemer fra Adolf Kühner er ideelle til dyrkning af alle typer cellekulturer og fås i fire størrelser til forskellige arbejdsvolumener fra 1,5 til 2500 liter. De stemmer således overens med skalaen af mikrotiterplader og rystekolber og repræsenterer en nøglekomponent i den såkaldte opskaleringsproces fra laboratorium til pilot til stor industriel skala. En stor fordel ved at kombinere mikrotiterplader, rystekolber og rystede bioreaktorer ligger i den konsistente hydrodynamik, der forbinder disse rystede systemer. Dette sikrer reproducerbare dyrkningsbetingelser gennem hele skaleringsprocessen og forenkler den.

Celledyrkning er en krævende proces. Det klart strukturerede kontrolpanel gør det muligt at overvåge cellernes aktuelle tilstand til enhver tid.

Celledyrkning er en krævende proces. Det klart strukturerede kontrolpanel gør det muligt at overvåge cellernes aktuelle tilstand til enhver tid.

Værdien af bioreaktorindholdet kan let beløbe sig til flere hundrede tusinde schweiziske franc. Et redundant kontrolsystem sikrer en vellykket udførelse af den flerdages dyrkningsproces.

Værdien af bioreaktorindholdet kan let beløbe sig til flere hundrede tusinde schweiziske franc. Et redundant kontrolsystem sikrer en vellykket udførelse af den flerdages dyrkningsproces.

Langsigtet tilgængelig kvalitet

Siemens står for langsigtet pålidelig kvalitet, der stemmer overens med Adolf Kühners værdier. Af denne grund, og fordi kunderne gentagne gange anmoder om maskiner med Siemens komponenter, har Adolf Kühner brugt Siemens produkter i mange år. Indtil nu har Siemens paneler primært været integreret, da maskinernes elektronik normalt var interne udviklinger.

For et stort system som SB2500-Z bioreaktoren, der kan veje over fem tons, når den er fuldt lastet, besluttede virksomheden at stole på standard Siemens komponenter til hele ingeniørprocessen. Siemens komponenter er veletablerede og populære i de krævende farmaceutiske og fødevareindustrier, og takket være TIA Portal er de også tilgængelige inden for et problemfrit overordnet økosystem.

Teknisk oversigt

Det redundante SIMATIC S7-styresystem, suppleret med fleksible Remote IO ET200SP perifere moduler, sikrer en uafbrudt proces. Med SIMATIC WinCC OA er skræddersyet, producent- og platformuafhængig drift og overvågning af tekniske systemer mulig, især til applikationer med høje kundespecifikke tilpasningskrav. Dette gør det muligt for WinCC OA fuldt ud at demonstrere sine styrker selv i Adolf Kühner AG's maskiner i et industrielt miljø.