Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Avanceret og fleksibel robotik

Revolutionerer robotik med AI og Metaverse

Oplev, hvordan EPF og Siemens har skabt Supata®, den fleksible robotø, der integrerer robotik, kunstig intelligens og Industrial Metaverse for at optimere tekniske og industrielle produktionstider.

Den fleksible udvikling af industriel automatisering

I dag kræver virksomheder løsninger, der øjeblikkeligt kan tilpasse sig nye produkter. EPF svarer med Supata, en robotø, der integrerer kunstig intelligens og Industrial Metaverse. Denne teknologi gør det muligt at behandle nye dele autonomt, hvilket eliminerer omprogrammeringstider. Gennem brug af syntetiske data og avanceret overvågning garanterer EPF konstant effektivitet og innovation.

Fordele ved intelligent automatisering

Grafisk repræsentation af skalerbarhed ved hjælp af en lille og stor terning.

Optimering af robotgreb med AI

Kunstig intelligens guider robotten i at søge efter objektet ved hjælp af avancerede algoritmer til at planlægge bevægelser med færrest mulige vibrationer i løbet af arbejdscyklussen.

Grafisk repræsentation af et stopur.

Træning af AI i Industrial Metaverse

Gennem fotorealistiske simuleringer er det muligt at generere syntetiske data til at træne AI, selv før den fysiske del eksisterer, hvilket drastisk accelererer tiden til markedet for nye produkter.

Puslespil brikker

Overvågning af ydeevne med Industrial Edge

Takket være Siemens' Industrial Edge-platform er det muligt at verificere AI-modellernes integritet over tid og overvåge Supata-maskinens ydeevne ved hjælp af dedikerede industrielle apps.

EPF Supata: udviklingen af robotik

EPF Supata - image 1

Autonom produktionsstyring

Supata er en robotøy designet til at tilpasse sig forskellige konfigurationer inden for sektorer som bilindustrien og farmaceutiske. Integration med AI gør det muligt at tilføje nye dele til produktionen uden at skulle omprogrammere maskinen. Systemet behandler komponenter autonomt og konfigurerer sig selv automatisk, hvilket reagerer på kundernes voksende efterspørgsel efter fleksibilitet og optimerer industrielle arbejdsgange.

Avanceret simulering med NVIDIA Omniverse

Takket være integrationen med NVIDIA Omniverse platform i det industrielle metaverse er det muligt at skabe simuleringer i fotorealistiske miljøer. Dette giver kunderne mulighed for at forstå, hvordan man løser problemer eller forbedrer produktionscyklusser, selv før fysisk produktion. I dette miljø opnås syntetiske data til at træne kunstig intelligens, foregribe operationelle behov og reducere udviklingstider for nye komponenter.

EPF Supata - image 2
EPF Supata - image 3

Kontinuerlig overvågning og dataintegritet

Brugen af AI-modeller kræver konstant verifikation af ydeevne over tid. EPF har implementeret Siemens Industrial Edge at overvåge Supata-øen gennem specifikke apps. Denne kontrol sikrer, at AI-modellernes integritet bevares, hvilket garanterer høje kvalitetsstandarder. Den operationelle gennemsigtighed, der leveres af realtidsdata, muliggør rettidige indgreb for at forbedre processer og opretholde anlæggets konkurrenceevne.

Siemens er ikke længere en simpel producent og leverandør af komponenter til at udstyre vores maskiner, men en gyldig og kompetent partner i udvikling og implementering af innovative løsninger.
Franco Filippi, CEO, EPF

Start din rejse