Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
Grønne planter vokser i lodrette containere inde i stærkt oplyst fragtcontainer.
Indsigt

Greentech bruger nyeste automatiseringsteknologi

Ved hjælp af den nyeste automatiseringsteknologi leverer GreenBox mobile vertikale landbrugsløsninger økologiske, friske og lokale råvarer overalt, under alle klimaforhold, året rundt med mindre vand og gødning og færre CO₂-emissioner end ved konventionelt marklandbrug.

Ideen til GreenTech blev født

A person pulls basil plant out of planter box to show its root system.

Da Dmitrij Lipovskij ønskede at udforske nye muligheder for sin virksomhed, blev ideen til Greentech født.

„Jeg var i den tekniske containerforretning og havde ideen om at tilføje værdi til de løsninger, vi leverer: Hvad kan vi ellers gøre, som vi kan passe ind i en container?“ siger Lipovskij, nu GreenTechs CEO. „Og så stødte jeg næsten ved et uheld på vertikalt landbrug, og jeg tænkte: 'Dette er interessant. '“

Han diskuterede denne idé med en tidligere kollega, Milan Souček, og sammen besluttede de at handle på den. Begge kommer fra mekanisk og elektroteknisk baggrund og så idéens potentiale, men havde brug for yderligere ekspertise fra landbrugssiden af virksomheden.

En anden heldig ulykke kom, da Lipovskij kom i kontakt med Karolína Pumprlová, der grundlagde den første bygård i Prag og er en pioner i lodret landbrug og hydroponics i Tjekkiet.

Sammen skabte de tre eksperter GreenTech med det mål at levere højkvalitets, fuldt funktionelle mobile hydroponiske gårde. Bare et år senere blev den første landbrugscontainer installeret på Manifestmarkedet i Prag.

Vores kunder er ikke landmænd, men hoteller, restauranter og supermarkeder, der ønsker at tilbyde lokalt dyrkede friske produkter.
Dmitrij Lipovskij, CEO, GrønTech

Den rigtige teknologi til vækst

A green and white image of a product with a white background and a green border.

Hydroponics har været brugt som landbrugsmetode på kommercielle gårde og drivhuse i mange år. Men der var et stort hul med hensyn til teknologi og anvendelighed mellem disse kommercielle installationer og hvad der var tilgængeligt i segmentet mobile landbrug.

GreenTech ønskede at lukke dette hul med en brancheløsning, der ville tilbyde det samme niveau af kvalitet, tjenester og kapaciteter som avancerede industrielle systemer, herunder et automatiseringssystem af høj kvalitet, siger Souček, nu GreenTechs CTO.

Planterne dyrkes i hydroponiske bede uden jord, hvilket hjælper planterne med at udnytte næringsstoffer optimalt og reducerer vandforbruget med op til 90% sammenlignet med markbrug.

„Vi samarbejdede med Siemens om at finde den optimale løsning til tilslutning til de forskellige sensorer og lysstyrings- og vandcirkulationssystemer,“ tilføjer Souček. „Desuden ønskede vi at kunne få adgang til automatiseringssystemerne eksternt. Og endelig havde vi brug for en brugervenlig og intuitiv løsning til driften af gården.

„Vi tilbyder også en servicepakke sammen med den vertikale gård, hvor vi tager os af hele landbrugsdriften, og det sker via en fjernforbindelse til automatiseringssystemet.

„Denne databaserede forretning tilføjer værdi til vores landbrugsløsninger på to måder: Vi kan støtte vores kunder med at sikre, at deres afgrøder er sunde og blomstrende, og vi kan optimere vores løsning med hensyn til dens energi- og ressourceaftryk.“

En integreret løsning til automatisering og drift

Person adjusting smart light switch on wall with smartphone nearby

I øjeblikket tilbyder GreenTech to typer vertikale gårde:

• GreenBox er anbragt i en standard 40HC container og kan producere op til 3.200 hoveder salat om måneden.

• Urbinio er designet til indendørs brug og er dybest set en mindre version af GreenBox, men uden containeren.

Begge bruger den samme automatiseringsløsning: en kompakt SIMATIC S7-1200 PLC styrer hydroponics-systemet, herunder ventilation, temperatur, belysning samt pH og ledningsevne af næringsopløsningen.

Via en 10" SIMATIC HMI Unified Comfort-panel, brugere kan overvåge gården, justere individuelle parametre og vælge de matchende programmer til de dyrkede planter.

Gården er forbundet til en fjernovervågnings- og styringsløsning baseret på SIMATIC WinCC Unified, som muliggør betjening af GreenTech samt overvågning og kontrol via enhver mobil enhed, der har en webbrowser på den.

Den høje grad af integration, som Siemens-løsningen tilbyder, gjorde implementeringen af automatiserings- og styresystemet ligetil, siger Souček. „Med TIA Portal, vi kunne få adgang til alle systemer og funktioner i én software, hvilket er meget praktisk og meget let at bruge,“ tilføjer han. „Det, jeg især kunne lide, var den fremragende dokumentation og support, du får med Siemens-systemerne - eller enhver udfordring, vi havde, var der en løsning i online support.“

Fra lokale råvarer til større billede

The image shows a green Siemens container with a logo on it.

Efter den vellykkede lancering af GreenBox i Prag kom GreenTech ind på verdensscenen og præsenterede sin løsning på World Expo 2022, der blev afholdt i Dubai.

Dens indvirkning har været bred. Urbinio-systemet, der vises på Expo, bliver i Dubai, hvor det vil dyrke friske lokale grøntsager til hotellets gæster.

Udviklinger som disse hjælper med at vise, hvor luksusen ved at have en indendørs gård krydser globale udfordringer, siger Pumprlová, Greentechs CGO. Pumprlová er ansvarlig for Grow Division, der beskæftiger sig med landbrugsaspektet af de vertikale gårde. „Folk ser på markbrug og tror, at dette er den bedste måde at producere mad på,“ siger hun. „Men det er ikke altid sandt.“

Globalt er mange regioner ikke egnede til landbrug, og klimaændringer og jordforringelse vil forværre denne virkelighed. Vandingspraksis er ofte ikke bæredygtig, og letfordærvelige fødevarer transporteres over lange afstande med et stort CO₂-fodaftryk, hvilket resulterer i affald. Hydroponiske gårde kan producere mere pr. hektar ved at bruge op til 90% mindre vand og 70% mindre gødning sammenlignet med markbrug, og deres produkter har ofte også et højere næringsindhold.

Alt dette er meget nødvendigt. FN's forudsigelser advarer om, at fødevareproduktionen skal stige med 70% inden 2050 for at brødføde verden.

„GreenTech-containere tilbyder en løsning, der gør det muligt at dyrke afgrøder når som helst og hvor som helst, i byen eller i ørkenen,“ siger Pumprlová. „Så selvom vores løsning er en lille løsning, er den stadig en del af dette meget store billede af at nå FN's bæredygtige udviklingsmål om ansvarligt forbrug og produktion, sundhed og velvære og nul sult.“

Sådan fungerer det: GreenTechs mobile landbrugsløsning

A man is using a touchscreen interface on the Siemens GreenTech HMI unified comfort panel.

GreenTech mobile landbrugssystemer bruger lodrette hydroponiske dyrkningssystemer. Vækstbedene er arrangeret i lodret stablede lag, hvor planterne dyrkes uden jord i en næringsopløsning, der cirkuleres kontinuerligt gennem rødderne.

Da afgrøderne gendyrkes i et kontrolleret miljø med optimal temperatur, fugtighed, belysning og næringsstoffer, vil planterne vokse meget hurtigere, hvilket giver mulighed for gentagen høst året rundt. Desuden er afgrøder typisk sundere som et resultat af ikke at blive behandlet med herbicider eller pesticider.