Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
建筑物的鸟瞰图。
整体网络安全

电网安全-变电站的网络保护

网络安全是一个高度敏感的领域,需要值得信赖的合作伙伴。西门子凭借其变电站自动化和保护产品组合,是世界上第一家获得尽可能高成熟度级别ML 4认证的公司。

工业网络安全解决方案

质量电网安全和管理

我们的解决方案建立在坚实的基础上:能源自动化、客户需求和流程以及符合国际标准的网络安全方面的专业知识和知识。通过灵活安全的部署获得保护:

  • Product security 解决方案 确保产品的安全、可互操作
  • System security 基于国际安全标准,实现完全受保护的操作和集成流程
  • 电网安全 支持网络安全标准的实施
  • Operational security 让电力系统在其整个生命周期中保持系统安全状态
  • Cybersecurity 用于电气化和自动化产品
Man works with futuristic grid security system.

探索产品

Siemens 电网网络安全产品的开发和设计遵循持续改进流程和可衡量的质量目标,贯穿整个开发生命周期。

SIPROTEC 和 SICAM 安全更新报告

在削减基础设施成本和提高运营效率的需求的推动下,网络化系统、标准化通信协议和操作系统的增长趋势使数字化电网更容易受到网络攻击。本报告概述了西门子针对SIPROTEC和SICAM系列产品发布的最新安全相关产品更新。

两名专业人员在计算机显示器上查看安全优势。

常见问题解答

为什么要对能源自动化系统使用安全信息和事件管理 (SIEM)?

安全信息和事件管理 (SIEM) 系统以可扩展的方式执行以下任务:

  • SIEM 集中收集来自不同 OT 站点(例如变电站)的所有系统组件的与安全相关的事件和警报,并按时间顺序持续存储这些事件和警报
  • SIEM 由站点本地持久化以及对变电站系统日志服务器中事件信息的保护作为后盾
  • 所有信息均在 SIEM 中进行评估,以减少信息中的噪音、关联信息并检测系统中的异常行为
  • 如果 SIEM 检测到攻击或异常情况,则会发出警报消息,并立即通知操作员
  • SIEM 可用于在网络事件发生后进行取证分析和报告
  • 它是全面的事故响应实践的基础,有助于预防或最大限度地减少网络事件对关键电力系统运行造成的损害

发现各种可能性