Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Двама души, използващи софтуер за прогнозиране на производителността на System NVH на автомобил.
Simcenter

NVH тестване

Увеличете ефективността на всяка стъпка от процеса на измерване на шума, вибрациите и грубостта (NVH) с Simcenter.

Трансформирайте производителността на тестването на NVH

Тестовите инженери на NVH са изправени пред двойното предизвикателство да намалят времето за пускане на пазара и разходите за разработка, като същевременно гарантират качество и пълнота. Limited наличност на прототипи и времето за тестване допълнително усложняват работата им, изисквайки повишена ефективност при валидирането на продукта. В тази предизвикателна среда те трябва да оценят множество условия за изпитване и приложения, като същевременно отговарят на най-високите стандарти.

Simcenter предлага специални решения за трансформиране на производителността на вашите NVH тестови кампании. Комбинирайте мащабируем хардуер за събиране на данни със софтуер за тестово измерване, обработка и анализ, за да направите NVH тестовете по-рентабилни. Интуитивните и мащабируеми решения за тестване на NVH на Simcenter позволяват ефективно измерване, анализ, отчитане и споделяне на данни. Те поддържат широк спектър от NVH дейности на различни етапи от цикъла на разработка, от отстраняване на неизправности до кампании за тестване на мулти-физика с висок брой канали.

Последни иновации в тестването на NVH на превозни средства

An engineer driving a car while running an NVH operational testing.
Човек стои пред микрофон, вероятно изнася презентация или реч.

Базиран на компоненти TPA и виртуален прототипиращ майсторски клас

Укрепете своя опит в тестването на NVH с практически семинари.

18-20 ноември 2025 г. | Льовен, Белгия

Какво е NVH?

Шумът, вибрациите и грубостта са всички характеристики, които пътниците изпитват, които оформят възприятието им за качество във вашето превозно средство. Твърде много от една от тях или грешната „бележка“ може да означава отрицателни отзиви и да повлияе на бъдещите продажби.

Шум

Шумът се отнася до нежелани звуци, които се възприемат от човешкото ухо. Тези звуци могат да произхождат от различни източници в превозното средство, като двигател, гуми, пътна настилка и аеродинамични елементи като вентилатори за вятър и охлаждане.

Вибрации

Вибрациите се отнасят до механичните трептения в превозното средство. Вибрациите произхождат от източници като двигател, път или вятър и се усещат от пътниците на волана, седалката, подлакътниците, пода и педалите.

Суровост

Суростта се отнася до субективното качество на шума и вибрациите, изпитвани в превозното средство. За разлика от шума и вибрациите, които могат да бъдат измерени обективно, суровостта често се оценява качествено чрез човешкото възприятие.

Simcenter за тестване на NVH

Simcenter интегрира целия процес на тестване на NVH от край до край.

Select...

Събиране на данни

В среда, в която прототипите са ограничени, комбинирането на измервания с много атрибути е от решаващо значение за спестяването на разходи и спазването на строгите срокове за тестване. Независимо дали имате нужда от стабилни разпределени системи за измервания на място, системи за тестови стендове с висок брой канали или устройства с джобни размери, захранвани от батерии, нашият най-съвременен хардуер, комбиниран с ориентиран към потребителя софтуер или уеб приложения, може значително да намали времето за тестване. Работете с различни типове сензори и множество скорости на предаване на данни, конфигурирайте настройките на каналите за нула време, за да рационализирате множество тестови настройки в една многоканална сесия за измерване. Спестете разходи и увеличете производителността на вашите тестови кампании с нашите многоатрибутни решения за събиране на данни, комбинирани с интуитивен софтуер за ефективно събиране на данни.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Engineer using a Simcenter advanced vibration testing equipment.

Измерване на задвижващите точки и структурните и виброакустичните честотни функции

Simcenter включва цялостен набор от усъвършенствано оборудване за тестване на вибрации и акустични монополни източници за тестване на шум и вибрации. Той безпроблемно се интегрира със софтуера за тестване на решения Simcenter, предоставяйки уникална комбинация от решения, която надхвърля настоящите пазарни стандарти за производителност, точност на данните и общите очаквания на клиентите.

Безплатен 30-дневен пробен период: Simcenter Testlab Neo

Постигнете по-голяма производителност и представа за производителността със софтуер от следващо поколение за мултидисциплинарно тестване.

проучване на казусите

Емотори

Emotors използва инструменти за тестване на Simcenter NVH, за да се отличи в проектирането на автомобилни електронни устройства

A person is standing in front of a car, possibly posing for a photograph.
Case Study

Creating a series of next-generation 25 to 250 kW e-drives in five years

Фирма:Emotors

Индустрия:Automotive & transportation

Местоположение:Carrières-sous-Poissy, France

Софтуер на Сименс:Simcenter Testing Solutions

Разгледайте възможностите за тестване на Simcenter NVH

Select...

Оптимизирайте поведението на NVH на всеки етап от развитието

За да разберат напълно поведението на шума, вибрациите и суровостта на системата, инженерите извършват анализ на трансферния път (TPA), който им помага да идентифицират и оценят структурните и въздушните маршрути за пренос на енергия, от източника на възбуждане до дадено място на приемника.

Анализът на трансферния път исторически е помогнал на инженерите да определят количествено различните източници и техните пътища. Целта е да се разбере кои от тях допринасят най-много за проблемите с шума и кои се отменят взаимно. Новите и класически подходи към TPA могат да помогнат за оценка на производителността на NVH на компоненти и пълни сглобки, прогнозиране на поведението на NVH на всеки етап от развитието и дори преди да са налични физически прототипи.

A visual of Simcenter Testlab software performing Transfer Path Analysis (TPA).
A visual of car components from the Simcenter software.

Характеризиране на инвариантни компоненти

Предсказването на приноса на шума в автомобила на компоненти, като задвижването, гумата, ОВК и кормилната система по време на ранното развитие, е изключително предизвикателство. За да избегнат безкрайни повторения на дизайна, инженерите се нуждаят от модулни технологии, които използват измерените модели на отделни компоненти в прогнозите за пълен шум на превозното средство.

Точно това е обхватът на TPA, базирани на компоненти. Процесът започва с характеризиране на натоварванията на източника независимо от структурата на приемника, въз основа на придобити свободни скорости или блокирани сили. След това, използвайки техники за подструктуриране, инженерите могат да изучават производителността на NVH на ниво компоненти, без да се налага физически да създават пълното превозно средство във всичките му варианти. Такива ранни прогнози помагат да се избегнат проблеми и позволяват по-реалистично определяне на целите на дизайна.

Научете как клиентите използват Simcenter за тестване на NVH

Промоционално изображение на кола с замъглен фон и прожектор върху колата.

Стелантис

Намаляване на анализа на шума, вибрациите и грубостта и времето за отчитане с 70% при трансмисиите на електрически превозни средства

Прочетете казус

Разгледайте продуктите на Simcenter за тестване на NVH

NVH тестване

Бели книги

NVH тестване

Блогове

Често задавани въпроси