Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

VUSE-XR Hub – SaaS Mixed Reality Platform 技术支持 VUSE XR

我们通过身临其境的虚拟和混合现实解决方案,使公司能够转变其培训和销售流程。通过对复杂产品进行数字化,我们有助于降低运营成本、缩短销售周期并改善知识传授。我们的方法连接了物理世界和数字世界,实现了更快、更高效和更具吸引力的客户体验。

原因何在 随时随地将复杂的产品变为现实?

VUSE-XR Hub 是一个无代码 SaaS 平台,它改变了工业团队创建、扩展和部署沉浸式 XR 和基于 Web 的 3D 体验的方式。
传统的 XR 内容成本高昂、速度缓慢,并且依赖外部专家。我们通过授权团队为产品演示、培训和运营构建交互式内容来消除这些障碍,而无需编程技能或技术专长。
通过我们基于网络的界面进行全面控制,客户可以随时在任何设备上在全球范围内调整和扩展内容。我们灵活的许可模式支持无限的创建和使用,使得 XR 内容真正可以跨区域和团队扩展。
我们团队的专家支持确保每一次体验都与业务目标保持一致。

优势

  • 借助清晰和引人入胜的沉浸式 3D 体验,改变人们体验复杂产品的方式。
  • 在全球范围内发布、改编和更新 XR 内容——只需几天,而不是几个月。不发货。没有瓶颈。不用等代理机构。
  • 通过提供沉浸式学习体验,最大限度地提高影响力并最大限度地减少停机时间,从而削减销售、服务和培训方面的成本、时间和精力。

特色功能

Case Study

使用 XR 产品演示降低展会成本

通过用沉浸式XR演示代替物理设备,我们的客户降低了展会成本,提高了访客参与度,加快了购买决策。

实际应用

Select...

利用 XR 仿真加快入门速度

沉浸式 XR training 模拟可以标准化入职流程,加快技术团队的技能发展。团队提高熟练程度更快,留存率更高,入职时间最多可减少 50%。

常见问题解答

探索资源和相关产品