Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Physics AI support 技术支持 VORtech

Vortech支持其客户开发仿真、预测、优化和分析软件。简而言之:我们帮助开发以计算为基本功能的软件。我们的软件工程师具有工程、数学和计算背景。我们拥有模型数据融合、高性能计算和机器学习方面的专家。我们与客户的专家和开发人员密切合作,共同开发最佳的解决方案。

原因何在 为监控、控制和数字双胞胎实施人工智能?

数字双胞胎以及监测和控制系统的人工智能通常根据来自系统传感器的数据进行训练。但是这样的传感器数据通常有限且噪音大,不足以让人工智能理解系统的物理特性。这将导致人工智能的不稳定或不当行为。我们通过将有关系统物理的知识纳入训练过程来解决这个问题,以使人工智能符合这些物理特性。

用于废水处理的人工智能

优势

  • 在我们的支持下,开发数字双胞胎或用于监控和控制系统的工程师可以训练理解和尊重系统物理特性的人工智能模型,使其比使用标准方法训练的人工智能模型更可靠。
  • 通过我们的人工智能方法,有限且噪音大的传感器数据足以训练可靠的机器学习模型。
  • 基于物理人工智能方法的人工智能模型通常是可以解释的,因为它们尊重系统的物理特性,从而增强了系统所有者的信心。

特色功能

Case Study

数据中心温度模型的代理模型

4DCool:数据中心室内气候监测

4DCool 通过提供基于传感器数据的预测性三维温度模型与室内气候物理模型相结合,实现数据中心的最佳温度控制。

实际应用

Select...
传送带仿真的代理模型

用于传送带控制的模型在环中

我们训练了一个 AI 代理模型,用于对大型复杂的传送带进行模型在环控制。这种模型在环控制比最初的基于规则的控制更加稳健可靠。

探索资源和相关产品

更多信息和资源