Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

UDMTEK Platform 技术支持 UDMTEK

UDMTEK 于 2007 年在韩国水原市成立,通过先进的机器语言处理和人工智能驱动的自动化智能推动工业创新。其专有的 PLC 解释技术将多品牌控制逻辑翻译成统一语言

利用统一的控制逻辑建模和预测分析,UDMTEK增强了系统可靠性,减少了停机时间并优化了制造性能。其核心解决方案提供高精度诊断和逻辑验证,支持下一代智能工厂转型。

通过将深度自动化专业知识与先进的人工智能功能相结合,UDMTEK使制造商能够开发智能、有弹性且完全由数据驱动的生产生态系统。

原因何在 找出机器问题的根本原因?

UDMTEK平台监控生产线,以检测停机、不明原因的机器中断、警报和异常运行模式。通过解释 PLC 控制逻辑,该系统可以查明设备问题的确切根本原因,并支持预测性维护。该平台分析 PLC 程序中的执行顺序和逻辑关系,检查触点、线圈和联锁的行为。

优势

  • UDMTEK 平台分析 PLC 数字信号和传感器数据,以检测线路问题。通过使用同步的甘特图和梯形视图跟踪 PLC 执行顺序,它可以确定警报和设备问题的根本原因,从而更快地进行故障排除和预测性维护。
  • 通过PLC逻辑分析确定根本原因,UDMTEK分析控制序列时序并将控制段之间的传感器数据关联起来,以尽早发现异常行为。这可以实现准确的诊断、预测性维护、减少停机时间和提高设备可靠性。
  • 通过直接连接到现有的 PLC,无需额外硬件即可轻松部署该系统。借助 Edge 和集中式平台架构,它可以实现安全的数据收集和从生产线到工厂级别的可扩展部署。

特色功能

实际应用

Select...

现代汽车。:间歇性停产

UDMTEK检测到车辆检测传感器与向PLC传输的MES数据之间的时序不匹配。这种微型定时差导致模型转换期间反复静默停止。通过修改控制逻辑信号类型,问题得到了解决,防止了停机时间并每年节省约2000万美元。