原因何在 将智能应用于基础架构?
AIRIA是一种空间智能软件解决方案,可通过实时占用情况洞察为大学提供清晰的、有数据支持的设施使用情况视图。通过分析整个校园的占用模式,AIRIA可以识别未充分利用、负担过重或未对齐的空间。这种数据可视化使设施和能源团队无需额外硬件即可优化空间、调整运营、降低成本并支持可持续发展目标。

AIRIA是一种空间智能软件解决方案,可通过实时占用情况洞察为大学提供清晰的、有数据支持的设施使用情况视图。通过分析整个校园的占用模式,AIRIA可以识别未充分利用、负担过重或未对齐的空间。这种数据可视化使设施和能源团队无需额外硬件即可优化空间、调整运营、降低成本并支持可持续发展目标。


AIRIA 可视化建筑物、楼层和房间的全天候占用模式,揭示未得到充分利用和负担过重的空间,以便团队可以根据实际利用率整合、调整用途或调整设施的大小。

该平台通过证明现有空间足够、优先考虑翻新以及帮助推迟或避免不必要的扩建、租赁和延期维护责任来支持明智的资本规划。

AIRIA使暖通空调和照明运行时间与实时和预测占用率保持一致,从而节省了10-40%的能源,降低了峰值电费,并在实现碳中和和和可持续发展目标方面取得了可衡量的进展。

机器速度分析和内置报告取代了人工研究,为预算决策、拨款和合规性提供了可辩护的数据,同时为设施、能源和财务领导者提供了共享、可信的真相来源。

AIRIA可与现有IT和建筑系统互操作,并以隐私为先进行设计——不使用个人身份信息,不进行个人跟踪,同时仍能提供切实可行的见解。

新罕布什尔大学发现了未充分利用的空间,避免了75万美元的建筑成本,并将暖通空调工作时间减少了32%,从而减少了整个校园的能源使用和排放。
AIRIA通过提供实时占用率洞察来帮助高等教育机构提高运营效率。反过来,学校可以合理调整其物理设备的规模,避免昂贵的施工,减少能耗等,所有这些都是为了节省资金和资源。
AIRIA的空间情报可以通过展示空间的真正使用方式来为建筑和房地产公司提供支持。有了这些信息,就可以清楚地知道是否需要额外的空间,如果需要,该空间需要支持什么功能。
AIRIA的实时占用率数据可揭示人们何时何地穿越空间,调整高峰时刻表,规划新的交通枢纽,以减少交通拥堵、排放和乘客的等待时间。通过显示哪些空间占用以及何时繁忙来改善用户体验。
.PDF 或 .CAD 格式的高分辨率、简洁的平面图。
WiFi 接入点位置信息,包括 x/y 坐标。
虚拟机设置(如果是本地 WiFi 网络)。