Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Testlab RT?

在当今快节奏的市场中,企业面临着重大挑战,例如快速变化的客户需求、不断增加的产品复杂性和不断上涨的开发成本。传统的物理原型设计已不足以跟上步伐,尤其是随着产品变体数量的增加,物理测试变得不切实际或不可能。为了应对这些挑战,许多企业正在采用创新的解决方案,将物理和虚拟(物理-虚拟)系统相结合,以实时测试和验证设计,从而确保两个领域之间的无缝交互。

Simcenter Testlab RT 利用强大的实时硬件和软件平台,帮助您在实验室或办公室中实时测试和体验物理虚拟系统。

系统在环测试——车辆集成的一场革命

了解系统在环测试如何通过融合仿真和测试世界来降低子系统集成的风险并连接产品开发阶段。

整合虚拟和真实系统

使用 X-in-the-Loop (XiL) 方法将虚拟组件与物理组件集成在一起,以进行全面的系统测试。

测试复杂系统的整体方法

将物理测试样本连接到实时仿真的虚拟系统,以复制真实场景并最大限度地降低集成风险。快速适应各种系统配置和复杂性。

加速开发

将性能测试的重点从整个物理系统转移到物理虚拟系统。XiL 支持更早的性能评估,并在受控环境中提供实际测试。

Simcenter Testlab RT 的应用程序

Select...

使用物理-虚拟集成对机电一体化系统进行早期测试

用有限的原型验证复杂产品很困难。传统的测试台缺乏真实世界的准确性。通过 Simcenter 物理虚拟测试,您可以将物理设备和实时协同仿真融为一体,无需完整原型即可验证和预认证电力驱动或制动器等子系统。该方法可在现实环境中有效地测试各种场景和设计变体。

Person wearing headphones operating computer equipment in a laboratory or testing facility

实时测试 Test

实时意味着,Simcenter Testlab RT 执行的所有计算都是基于可靠的时间段完成的,精度为微秒。这使您能够准确地将实时仿真和真实物理场相结合以进行系统测试,从而使您能够虚拟化被测物理系统 (SUT) 的运行环境。

戴着耳机在显示图表和数据的计算机屏幕前的人

将现实世界与虚拟世界连接起来

利用模拟和数字通信实时接口,无缝连接物理系统及其虚拟系统。您可以将虚拟系统连接到模拟器、测试台环境和嵌入式控制单元。此外,通过实时监控、采集和分析被测系统的物理和虚拟传感器,获得对系统行为的宝贵见解。

戴着虚拟现实头戴式耳机的人在实验室环境中与汽车仿真进行互动。

可扩展的计算性能

Simcenter Testlab RT 提供可扩展的计算性能,专为适应实时仿真和控制的复杂性而量身定制。实时环境通过工业个人计算机 (IPC) 运行 Siemens SIMATIC® 套件,它们在中央处理单元 (CPU) 类型、内存和磁盘大小等方面提供可扩展功能,以最好地满足每个应用的需求。

Simcenter Testlab RT 硬件设备。

即插即用执行数字双胞胎

通过直观的界面简化设置可执行数字双胞胎的过程,实现即插即用体验。只需点击一下,您就可以上传仿真模型、控制算法、地形、道路、预先记录的数据等,以创建参数化的实时可执行数字双胞胎 (digital twin)。确保与许多 digital twin 格式的长期兼容,例如功能模型接口 (FMI)。

身穿黑色上衣、对着镜头微笑的女人

缩短测试周转时间

通过直观的 Web 界面快速配置和自动化测试,以及通过任何设备远程访问和操作系统,获得卓越的效率和灵活性。通过消除复杂的编程,您还可以简化 XiL 应用程序。这可以帮助您最大限度地减少停机时间,最大限度地提高生产力,并使您能够简化测试工作流程。

在车辆内部测试环境中佩戴耳机操作设备的人

探索 Simcenter Testlab RT 功能

Select...

实时协同仿真

Simcenter Testlab RT 实时协调物理和虚拟子系统的协同仿真。这是在零编程环境中提供的。作为协同仿真一部分的仿真模型可以源自西门子解决方案(Simcenter Amesim、Simcenter Smart Virtual Sensing)和其他供应商。这些模型必须与实时模型兼容,并作为实时目标导出到 Simcenter Testlab RT 中。协同仿真性能经过优化,涵盖了从最简单的用例(涉及一个数字双胞胎及其与现实世界的通信)到涉及多个相互交互和与多个物理系统交互的数字双胞胎的最高级用例。

Real-time cosimulation graph with intersecting blue and red data lines on screen

相关资源

经常问的问题