Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
未来派的西门子 Siemens Simcenter Testlab 拥有先进的测试设备和身穿白色实验外套的科学家。

Simcenter SCADAS 2506 有什么新功能?

高效、多功能、开放的数据采集

为什么 Simcenter SCADAS RS?

Simcenter SCADAS RS 是一款模块化数据采集系统,专为在各种测试条件下实现最佳性能而设计。使用 Simcenter SCADAS RS,您可以自信高效地采集对综合分析至关重要的高质量多物理场数据(包括 NVH、耐久性和能量指标)。其超坚固的设计可确保可靠性和持续性能,即使在野外可能面临的极端条件下也是如此。使用 Simcenter SCADAS RS,您可以通过更快的仪器和测试准备、高效的测量流程以及在离开现场之前全面验证测试数据的能力来提高工作效率。

在严苛的条件下进行可靠的测试

恶劣的环境

极端温度、湿度、泥土和灰尘以及高冲击和振动水平。

紧张的时间表

通过从头到尾优化运营流程,加快测试活动的速度。

远程操作

在偏远地区进行测试,提供远程监控。

可扩展性

就信道数和测量拓扑而言,这是一个可扩展的系统。

Simcenter SCADAS RS

全面的数据采集

Select...

卓越的测量性能

成功的产品性能评估需要全面了解原型承受极限负荷时发生的情况。因此,在测试过程中,需要对各种传感器进行测量和同步,包括应变计、加速度计、位移传感器、力传感器、热电偶、压力传感器、全球导航卫星系统 (GNSS) 位置等。通常,工程师还想考虑其他信息,例如来自数字总线的数据或视频图像。但是,空间有限,无法容纳多台设备来满足所有这些不同的测试需求。

多合一解决方案有了 Simcenter SCADAS RS,你可以在一个盒子里拥有所有这些功能。借助针对所有这些物理方面的强大机载通用信号调理功能,可以在整个工作温度范围内以最高的精度、最低的噪声和漂移捕获测量结果。得益于高信噪比和大动态范围,Simcenter SCADAS RS 可以将任何信号转换为高质量的数据。

一个人在驾驶汽车,乘客座位上装有 Simcenter 测试设备,用于收集道路载荷数据

Simcenter SCADAS RS 功能

Select...

多物理场数据采集

使用 Simcenter SCADAS RS 进行更快、更智能的测试。部署涵盖各种应用和行业的精确多物理场测量。从在试验场或公共道路上收集现场数据,到实验室中的 NVH 测试,您可以在任何环境中进行测量,包括高压和恶劣环境。

构建正确的配置以实现任何所需的传感器组合:从应变计、加速度计和位移传感器到力传感器、热电偶和车轮力传感器。该系统还集成了压力传感器、全球导航卫星系统 (GNSS) 位置、数字总线和视频图像。

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

行业应用

Select...

为汽车 OEM 和供应商采集道路负载数据

  • 团队工具-通过多用户访问加快仪器速度
  • 使用传感器数据库进行快速、无错误的设置
  • 两人操作、单人操作或完全自主操作
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
案例分析

现代汽车公司

阅读现代汽车如何使用Simcenter SCADAS RS和Simcenter Testlab将恶劣环境中的测试时间缩短多达12%,以采集负载数据并优化耐久性设计。

沙漠中的现代 XRT 概念 SUV,周围环绕着尘埃
Case Study

通过更快的设置,将恶劣环境中的测试时间缩短多达 12%

公司:现代汽车公司

行业:汽车及交通运输行业

位置:首尔, South Korea

西门子软件:Simcenter Testing Solutions

模块化系统

Simcenter SCADAS RS 单元

Select...

录音机单元 (REC)

Simcenter SCADAS RS 记录器(REC)单元从多个调节单元收集数据,无缝连接到有线和无线网络,并且可以与其他记录单元同步。它还支持多条 CAN 总线、多个数字编码器,并包括一个用于全球导航卫星系统 (GNSS) 天线的连接器。

Simcenter RS Recorder unit.
  • 板载存储(240GB 固态硬盘)
  • 任何接口:UTP、Wi-Fi、USB、LTE
  • 2 个 USB 端口(网络摄像头)
  • 数字 IO(4 个输入/输出)
  • 3 个编码器输入(9 个数字脉冲)
  • 4 个 CAN 总线
  • 4 个连接器,用于空调装置的菊花链
  • 机上自主权
  • 已计算的频道
  • 智能触发

Simcenter SCADAS RS 录音机应用程序

Simcenter SCADAS RS 专为无与伦比的连接而设计,包括一个免许可的应用程序,直接嵌入在 REC 单元中,可通过任何网络浏览器轻松访问。这款 Simcenter SCADAS 记录器应用程序允许您远程定义和存储传感器设置,并在测试仍在运行时立即开始验证数据,即使在智能手机上也是如此。

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Simcenter SCADAS 硬件中包含的便携式移动设备和自主智能记录仪。

让您的 Simcenter SCADAS 硬件保持最佳状态

了解有关可用维护和校准合同的更多信息。

了解更多信息

相关资源

一条道路上有车辆,可能是一辆卡车,上面装有收集数据的设备。

道路载荷数据采集

使用 Simcenter SCADAS RS 硬件作为解决方案,制造商可以使用该解决方案来加快仪器和测试设置、提高测量效率并加快数据验证过程。

阅读白皮书

常见问题解答