Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
一位工程师在办公桌前使用双显示器在笔记本电脑和屏幕上显示机械部件和流体动力学的三维模拟。

2026 年 6 月 Simcenter 的新增功能

Simcenter 的新时代现在开始了!以前的Altair产品首次加入Simcenter大家庭。

为什么 Simcenter Optistruct?

Simcenter Optistruct 是一款涵盖隐式分析和显式分析的多物理场和多学科仿真和优化工具。其 “一个模型,一个求解器” 方法提高了工作流程效率,提供了工程师所需的所有分析,并在不影响准确性的前提下缩短了得出结果的时间。真正的设计创新来自于在单个集成工具中评估、完善和优化整个系统。Simcenter Optistruct 使这成为可能。

simcenter optistruct 概述显式分析崩溃 mhero 1280x720

来自一个模型和一个求解器的多物理场模拟

使用 Simcenter Optistruct 评估多种物理特性(耐久性、传热、声学、疲劳等)。使用一个模型集成结构和多物理场分析,以简化工作流程并缩短上市时间。

开放架构和第三方支持

Simcenter Optistruct 使您能够使用自己的首选工具,同时保持其 “一个模型,一个求解器” 方法。它的开放架构使您可以实现第三方代码并自定义软件以满足您的需求。

先进的优化

Simcenter Optistruct 为轻量化、结构、多模型、非参数形状和多材料拓扑结构的优化设定了标准。您可以增强设计的强度、重量和可制造性。

特色功能

结构优化

使用线性和非线性求解器评估、优化和验证刚度、强度、动力学、振动、声学、疲劳、传热、流体结构相互作用、电势、静电力等方面的设计。

OptiStruct软件的屏幕截图显示了汽车底盘的详细有限元分析(FEA)模型,不同的组件以颜色渐变突出显示。

材料分析

通过与 Simcenter® Material Data Center™ 的无缝集成,评估复合材料、晶格和非线性材料(如粘弹性、弹塑性和超弹性材料)的高级材料特性,或研究用户定义的材料。

轻质有机形状部件的三维数字模型,说明了结构优化过程的结果。

非线性分析,包括 NVH

评估螺栓和垫圈以及弹塑性/超弹性/粘弹性/粘塑性材料。使用全面的现代高效非线性接触算法进行大变形分析;使用自动多级子结构特征值求解器 (AMSES) 进行振动、频率响应、声学和 NVH;或使用快速频率响应 (FASTFR) 求解器来评估动态行为。

一个复杂的、经过优化的三维数字模型,可能来自Simcenter OptiStruct,它显示了具有高强度重量比的拓扑优化结构。

高度非线性的显式分析能力

评估高度非线性的问题,例如跌落测试、碰撞测试、冲击、碰撞、侵蚀、损坏、超出弹性产量的材料拉伸等。

三维数字仿真显示了材料块在压力下变形,颜色梯度表示应力或应变分布。

现实世界中的多物理场

使用热机械仿真和求解器耦合来处理复杂现象,包括流体结构、电磁结构相互作用、与制造仿真关联等。

来自 Simcenter OptiStruct 的屏幕截图描绘了非线性材料分析,显示了正在进行显著变形和应力可视化的网格方块。

了解其他人如何使用 Simcenter Optistruct

simcenter optistruct 案例研究 som 86913 功能 640x360

在设计洛杉矶市中心新法院大楼的结构系统时,将钢铁需求降低了10%

Skidmore、Owings & Merrill使用Simcenter Optistruct通过创新设计实现可持续发展目标,该设计赢得了超过35个奖项并降低了成本。

Select...

振动和声学领域的 Simcenter Optistruct

Simcenter Optistruct 的快速频率响应 (FASTFR) 求解器和自动多级子结构特征值求解器 (AMSES) 提供了快速频率响应模态解算器和快速特征值求解器,可确定具有数百万自由度的模型中的数千种模式。

开放的基础设施

常见问题解答