跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Simcenter Hyperlife?

Simcenter Hyperlife 是一款易于学习、不受求解器限制的疲劳分析软件。它为耐久性分析提供了全面的工具集,可直接与所有主要的 FEA 结果文件对接。其材料库可以预测各种工业应用在重复载荷下的疲劳寿命。它包括许多认证指南,同时其开放和可定制的环境可以轻松调整内部方法。

工程部件的三维数字仿真,显示来自非线性分析(可能包括 NVH)的颜色编码的应力或振动模式。

自信地分析疲劳

输入来自最常用的商用求解器的 FEA 结果数据。

加快决策制定

无需启动新会话即可更改分析设置,并加快决策以节省时间和金钱。

快速开始工作

直观且用户友好的 GUI 使新手或专家能够高效地进行疲劳寿命预测。

特色功能

多个可用模块

可用的疲劳寿命模块包括:单轴 SN/EN、多轴 SN/EN、Dang Van (FOS) 和焊接疲劳(点焊和缝焊)。

来自 Simcenter OptiStruct 的屏幕截图显示了通过网格上的颜色渐变实现应力/振动可视化的组件的非线性分析,包括 NVH。

全面的材料数据库

使用全面的嵌入式 材料数据库 在标准安装中。HyperLife 还支持所有主要的焊接法规,包括 FKM、DVS-1612、DVS-1608 和 Eurocode-3。

Simcenter HyperLife 软件界面的屏幕截图,显示了可供选择的可用模块或功能列表。

焊接疲劳评估

分别基于RUPP和VOLVO方法,可以对点焊和缝焊进行焊缝疲劳评估。

Simcenter HyperLife 软件界面的屏幕截图,显示了焊缝分析或定义的参数和设置。

信号处理

在 LoadMap 实用程序中使用简单而强大的信号处理。通过将 FEA 载荷工况与疲劳载荷历史文件配对,可以自动或手动推导耐久性。

Simcenter HyperLife 软件界面的屏幕截图,显示了焊缝分析或定义的参数和设置。

疲劳分析评论

开始运行之前,请查看疲劳分析设置。分析完成后,可以将结果用于可视化轮廓、绘图和直方图。

Simcenter HyperLife 软件界面的屏幕截图,显示了带有三维模型和各种数据面板的复杂分析环境。
Select...

汽车工程中的 Simcenter Hyperlife

Simcenter Hyperlife 用于评估和比较多个载荷工况、驾驶曲线和设计变体下的疲劳寿命。除了单例优化外,它还通过管理组件和车辆计划的寿命消耗来支持耐久性决策和签核。

汽车零部件的三维数字仿真,可能显示 Simcenter HyperLife 中的压力或疲劳等分析结果。

常见问题解答

使用 NX 为机电设计的每个阶段提供统一的解决方案。电气设计师、机械设计师和控制系统设计师之间进行实时信息共享,才能保证在预算范围内按时交付高质量创新产品。