Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 SIMATIC AX

让 IT 和 OT 更加紧密地结合在一起:SIMATIC AX 工程引入了从软件开发到工业生产领域的成熟方法和机制。受益于模块化工程工作流程,为精通IT的自动化工程师提供多功能且适应性强的工具链,该工具链可根据他们的要求量身定制:随时随地以适合他们的方式协同工作。

关键优势

一起工作

使用 Git 版本控制、包管理、单元测试和 CI 管道简化与 SIMATIC AX Engineering 的自动化协作,以支持可扩展、有组织和高质量的分布式项目。

随时随地工作

让您的团队能够在云原生或本地工程环境中随时随地工作。远程连接到 SIMATIC PLC 以简化流程、提高工作效率,并监控、调试、部署和访问关键车间数据。

以适合自己的方式工作

使用 SIMATIC AX Engineering 自定义您的自动化设置。利用扩展、软件包和脚本来调整工作流程,提高灵活性,并自由创建或共享解决方案,实现真正多功能、创新的自动化。

特色功能

使用 DevOps 方法进行类似 IT 的自动化工程

SIMATIC AX Engineering 中包含的技术有助于将 DevOps 方法带入自动化工程领域。

在数字化世界中,开发人员每天在多个代码库上共同工作。所有更改都通过管道进行跟踪、测试和部署,将其作为可重复使用、版本一致的软件包进行部署。应用这些方法和机制来促进更高效的工程设计。

最先进的开发

  • 提高性能 通过基于最先进的 IDE VS Code
  • 使用以下方法设定模块化标准 面向对象的编程 结构化文本
  • 通过以下方式提高软件质量 单元测试
  • 确保 源代码控制管理 通过 原生 Git 一体化
计算机屏幕截图,显示了打开代码编辑器和终端的开发环境。

实现自动化

  • 通过以下方式提高效率和速度 命令行界面 第一种方法
  • 使用久经考验的软件轻松处理复杂的依赖关系 包裹管理 解决方案
  • 通过以下方式确保稳定、快速和自动的发布周期 CI 管道
  • 借助以下功能,可以随时随地连接和部署到 PLC 云连接
计算机屏幕的屏幕截图,显示带有蓝白界面和文本的网页。

协作和开放

  • 通过以下方式促进透明度和自动化 人类可读的纯文本 源码
  • 改编 打开 API 优先系统 通过以下方式进入您的工作流程 扩展、脚本
  • 使用任何设备随时随地工作 云原生 SaaS 提供
  • 得到 支撑 来自和 参与 在 SIMATIC AX 中与同行交流 社区
网页的屏幕截图,显示了带有各种图标和文本的社区协作界面。
类似 IT 的 PLC 工程

两种加载到 PLC 的方式

使用 SIMATIC AX 逻辑控制工程将您的程序加载到 PLC。您可以选择以软件为导向的方式设计整台机器,也可以通过结合使用 SIMATIC AX 逻辑控制工程和 TIA Portal 来拉近 IT 和 OT 之间的距离。

左:类似 IT 的 PLC 工程
类似 IT 的 PLC 工程能够以软件开发的速度实现自动化。完成 SIMATIC AX 逻辑控制工程中的全部工程任务。利用软件开发中的方法和原理进行硬件配置。

右:使用 TIA Portal 进行面向 IT 的 PLC 工程
充分利用 OT 和 IT 的优势。在 TIA Portal 中配置您的技术对象和硬件一次。这允许在 SIMATIC AX 逻辑控制工程中开发运动应用,直接下载到 PLC(增量)。

IT-oriented PLC Engineering of SIMATIC AX lgic control engineering

SIMATIC AX 入门

体验 SIMATIC AX 逻辑控制工程

试试我们的 30 天 SIMATIC AX 解决方案试用版。无需安装。几分钟内即可开始设计。

试用版功能

  • 带有示例文件和指导教程的完全许可的软件
  • 无需大量下载或长时间安装
  • 准备好出发了!随时随地即时访问
A person is standing in front of a machine with a screen and buttons, possibly in a factory or industrial setting.

了解其他人如何使用 SIMATIC AX

坐在工业设施办公桌前的一位白发工程师的肩部视图。他正在看一台飞利浦显示器,该显示器在现代开发环境中显示了几行结构化控制语言 (SCL) 代码,模糊的背景中可以看到工厂车间。

意大利比耶斯

意大利比雅斯股份有限公司是先进集成制造系统的全球领导者,通过受IT启发的工程推动面向未来的自动化,并与SIMATIC AX合作,支持灵活工作和开放式创新。

显示带有蓝色背景和白色文本的网站的计算机屏幕。

Contiweb B.V.,荷兰

Contiweb 为印刷和加工行业的自动化提供创新解决方案。要求苛刻的机器从 SIMOTION 迁移到 SIMATIC S7-1500,并且正在引入 SIMATIC AX 逻辑控制工程。S7-1500

一个人站在白墙前,身穿黑色衬衫,手里拿着一个黑色物体。

现代科技系统(MTS),斯洛伐克共和国

MTS 提供全面的自动化解决方案和先进的制造组件,专注于通过利用 SIMATIC AX 逻辑控制工程等尖端技术来增强生产流程。

一人站在白墙前,墙上有一个蓝白相间的标志。

Brisq 自动化,荷兰

工业自动化公司Brisq Automation正在率先使用新技术。他们使用 SIMATIC AX 逻辑控制工程开发应用程序。