Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 NH 系列保险丝 SENTRON 3NA COM?

NH 系列保险丝 SENTRON 3NA COM 为局部电网提供过载和短路保护。通过检测电流方向和提供电网优化数据,提高变电站的透明度和安全性。

分散的能源使电网运营复杂化,阻碍了透明度和快速故障诊断。HRC(高断裂容量)保险丝SENTRON 3NA COM提供数据以监控能量流、及早发现故障和优化电网。检测当前方向以识别瓶颈并快速定位故障。

通过测量和通信功能实现透明度。模块化设计提供可持续保护;仅更换保险丝,重复使用通信模块。使用相同的设计升级现有变电站,将数据无线传输到 SICAM EGS 以实现无缝集成。

An infographic showing the installation of a Siemens SENTRON 3NA COM fuse.

主要好处

通过分散式馈电提高电网透明度

提高网格透明度并尽早发现反馈。这为智能电网规划提供了坚实的基础,帮助您有效、主动地管理来自分散来源的复杂能量流。

在短路期间更快地诊断故障

实现更快的故障诊断和更短的停机时间。通过快速确定故障来源(无论是来自变压器、中压电网还是分散式发电机),降低故障排除和人员成本。

利用全面的数据优化电网

支持基于数据的电网规划和瓶颈的早期发现。这使您能够利用可靠、持续的测量数据主动管理和扩展电网。

特色功能