原因何在 一款工具即可测量 Mobile 覆盖范围和质量?
ROMES 是用于网络工程、优化和实时故障排除的通用软件平台。对于 5G 私有网络,Rohde & Schwarz 提供了一种便携式解决方案,将 ROMES(在 PC 或 TSMA6B 扫描器上)与 Siemens SCALANCE MUM 路由器相结合。这种设置通过 ping、交互性和 iperf3 等关键测试来确保设备的可靠性和性能。

ROMES 是用于网络工程、优化和实时故障排除的通用软件平台。对于 5G 私有网络,Rohde & Schwarz 提供了一种便携式解决方案,将 ROMES(在 PC 或 TSMA6B 扫描器上)与 Siemens SCALANCE MUM 路由器相结合。这种设置通过 ping、交互性和 iperf3 等关键测试来确保设备的可靠性和性能。


对于专用 5G 无线电网络测试,ROMES 提供与现场所有联网设备相关的详细分析。

为了分析本地无线电情况,ROMES提供了 “自动信道检测”,无需操作员的物理层知识即可提供无线电网络见解。

特别是在无线网络故障排除案例中,ROMES可以提供独立的测量结果,从而保证在短时间内持续运行。

对于每个基于 3GPP 的 IoT 用例,ROMES 可以在几秒钟内验证连接和连接质量。
就卫星用例而言,ROMES允许验证与质量关键绩效指标以及物理层信息相关的Layer1连接。
基于笔记本电脑的系统