跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Rapidminer Panopticon?

支持交付显示实时和历史数据的商业智能 (BI) 仪表板。使用 Rapidminer Panopticon 软件,您可以:

  • 连接到消息队列、复杂事件处理 (CEP) 系统、SQL 和 NoSQL 数据库
  • 识别大量快速变化的数据中的相关性、趋势、异常和异常
  • 只需点击几下鼠标,即可在几秒钟内了解复杂的关系,并确定需要进一步调查的问题
办公室工作人员在许多计算机显示器上看 Panopticon 软件的照片

处理直至纳秒时间戳的数据流

显示和过滤来自消息队列和其他来源的高速流数据。使用内存中的时间序列数据即时比较指标,并实时、比实时更快或更慢的分析回放流。

使用没有中间件的现有基础架构

使用原生连接器连接到各种数据源,包括消息总线、CEP 引擎、分时和时间序列数据库、SQL 和 NoSQL 系统、云服务和平面文件,以及用于高级工作流程的 Python 和 R。

直接部署或嵌入到您的应用程序中

在云端部署或使用 Docker 进行容器化。通过支持 SSO、自动嵌入链接生成和跨源资源共享,将可视化分析直接嵌入到业务应用程序中,以实现安全、无缝的集成。

特色功能

可视化时间关键数据

使用高密度可视化从复杂数据中提供清晰的见解。在几秒钟内识别相关性、聚类、趋势、异常和异常。从任何角度探索结构、关系、因果关系和异常值。在整个企业中安全地构建和共享仪表板和报告。

戴着安全帽的人在打电话,电脑上装有 panopticon 软件

多种部署选项

在 AWS、Azure、谷歌云或 Oracle 云上部署,或在本地运行以确保严格的安全。使用指向和点击界面,在几分钟内构建交互式分析仪表板。在部署新的仪表板和应用程序时,快速响应不断变化的需求并降低风险和成本。

办公室的场景,很多人在电脑上工作,显示器上装有 panopticon 软件

连接到任何数据源

包括常见数据源的原生连接器,包括 SQL 和 NoSQL 数据库、大数据存储库、平面文件、实时消息队列(如 MQTT 和 Kafka)以及不带自定义代码或中间件的专用内存时间序列数据库。

戴眼镜的女人在使用 panopticon 软件的特写镜头

在任何应用程序中嵌入实时可视化分析

嵌入Rapidminer Panopticon软件可为用户在其业务应用中提供可视化分析。支持单点登录、自动嵌入链接生成和跨源资源共享。为用户提供工作流程中切实可行的见解,无需在系统之间切换,从而改善决策和提高生产力。

带有石油钻探的 panopticon 软件的屏幕截图

提升仪表板以获得更好的见解

使用 Rapidminer® AI Cloud 工作流程通过仪表板以图形方式进行交互,以执行自定义数据转换、机器学习模型评分和其他数据科学任务。

手里拿着电脑鼠标

了解其他人如何使用 Rapidminer Panopticon

Select...

制造业中的 Rapidminer Panopticon

制造业中的 Rapidminer Panopticon

处理有关热量、速度、压力和其他关键因素的传感器数据,并将其与历史数据进行比较,以改进剩余使用寿命分析。在异常模式升级之前对其进行检测,并在不降低设备整体效率的情况下标记问题。帮助制造商避免代价高昂的故障,保持生产高效运行。

engineer-analyzing-data-computer-production-as1923095500-5760x3240

常见问题解答