跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 Intelligence Center X Graph Studio?

创建适用于所有数据的丰富、受管控的知识图谱。使用 Intelligence Center X Graph Studio 软件,您可以:

  • 在具有许多联接和实体类型的多个域中提出复杂的问题——临时提问
  • 为 AI 代理在每个系统上提供受管控的高性能上下文层
  • 在企业规模的内存中转变和发展您的知识图谱
rapidminer graph studio 产品页面宣传片 640x480

使用内存中 MPP 重新定义查询速度和规模

使用内存中 MPP 加速复杂的查询,它可以自动分片数据并并行处理加载和查询,无需手动分区。随着知识图谱的扩展,提供稳定、快速的性能。

快速交付可用于生产的知识图

使用 Graphmart 范例自动根据您的数据创建本体论。使用可组合的数据层和查询步骤方法逐步构建和完善知识图谱,以实现持续的测试和演进。

为您的现有数据平台提供支持

在现有系统中添加可扩展的语义层,以最大限度地减少数据移动和重复,同时提供生产级性能。无需拆分和替换,即可最大限度地提高当前投资的价值。

特色功能

在每个系统中连接意义

创建涵盖您的 PLM、ERP、CRM、MES 和数据平台系统的统一本体论,定义实体的含义及其跨领域的关系。无需数据重复和大规模迁移,您可以自动提高数据质量,提高现有投资的价值,并为每个用户和代理提供一个受管控的单一语义层供查询、合并和采取行动。

网络图显示了蓝色、红色、黄色和绿色节点,这些节点在纯白色或浅灰色背景上通过线条相连。

使用企业情境层为 AI 代理提供支持

让 AI 代理能够直接访问知识图谱中的关联数据和关系。本体论为代理提供了结构化的快捷方式,可以回答跨多个系统的复杂问题,从而减少了获得答案的时间和大规模的代币消耗。内存速度支持以亚秒级的响应进行实时、交互式探索。每个特工的答案都以可追溯的、与来源有关的事实为依据。

使用开放标准大规模访问数据

建立在开放的 W3C 标准(RDF、SPARQL、OWL 和 SHACL)基础上,确保互操作性、不受供应商锁定以及灵活查询来自不同来源的结构化和非结构化数据。基于标准的架构原生支持通过 RDF-Star 实现的图形算法和属性标签,在不影响开放性的前提下,为您提供两全其美的体验。

rapidminer-graph-studio-scale-as487165078-6625x3714 大规模访问数据

企业规模的查询和转换

使用 Rapidminer Graph Lakehouse 释放互联数据的全部潜力。其内存中 MPP 架构可为数十亿个实体提供极快的加载、查询和转换,已在生产中证明了数百亿个实体。处理内存中、虚拟化或磁盘上的数据。无需外部 ETL 即可转换和丰富您的知识图谱,并与 AI 代理查询需求保持同步。

rapidminer-graph-studio在企业规模上进行查询和转换 as563024265-7845x5230

无缝整合您的分析生态系统

将 Intelligence Center X Graph Studio 与您现有的数据科学和分析生态系统整合。使用 Jupyter Notebook、Apache Arrow Flight、HTTP/REST API 和 BI 工具连接到您的首选平台。使用用户定义扩展 (UDX) 扩展功能,打造灵活的分析环境。

rapidminer-graph-studio-meeting-office-collation-as440299419-original-6720-4480
Select...

制药和生命科学领域的 Intelligence Center X Graph Studio

制药和生命科学公司面临严格的监管要求和复杂的多阶段流程。Intelligence Center X Graph Studio 将这些领域连接到一个统一的知识图谱中,从而实现批次谱分析、供应链可追溯性和审计就绪合规性。在几秒钟内回答监管问题,为经过 GxP 验证的环境提供 AI 代理受管辖、可追溯的背景信息。

带有测量标记的注射器位于白色药丸和红蓝胶囊或片剂旁边的蓝色反射表面上。

常见问题解答