Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Prolim Industrial Edge Rapid Deployment 技术支持 PROLIM

PROLIM 是为全球《财富》1000强公司提供PLM、IoT和Digital transformation解决方案的领先供应商。PROLIM在美国、印度和澳大利亚设有9个全球办事处,赢得了30多个奖项,并自豪地为1400多名客户提供创新和提高盈利能力和效率的服务。PROLIM 成立于 2005 年,总部位于美国法明顿希尔斯。凭借全球足迹和最新技术方面的专业知识,PROLIM可以与您合作,加快您的数字化转型之旅。印度的PROLIM在班加罗尔、德里和浦那设有办事处。

原因何在 通过结合 IT 和 OT 数据,获得切实可行的见解?

目前,大多数制造商都从其生产车间的机器和生产线上收集大量数据。不幸的是,庞大的标签和数据集使他们无法使用这些信息来支持质量、维护和制造工作流程的持续改进。Prolim 快速部署服务提供为期三天的服务,可将这些数据转换为可用的关键绩效指标,可以集成到现有 IT 工具中

带有 AI 分析功能的工业控制系统

优势

  • Prolim 专家服务团队快速且经济高效地部署了 Siemens Industrial Edge 硬件和软件解决方案,为客户提供即时利益。结合 IT 和 OT 数据,为运营领导层提供实时 KPI 和见解,从而改变您的生产车间。
  • 集中式边缘管理
    • 用于在全球部署、更新和监控所有边缘设备的统一平台。
    • 减少了对手动配置和现场维护的需求。
  • 与自动化和云的无缝连接
    • 无需额外编程即可集成连接西门子自动化系统和云平台。
    • 支持收集、分析、存储和传输来自任何自动化源的数据

特色功能

Case Study

数据驱动的制造流程图

生产过程透明度

更好地了解您的生产过程。通过拖放将来自非标准机械的数据连接到 Industrial Edge 数据:数据库、云环境、SAP ERP 和其他系统。

实际应用

Select...
可口可乐 IT 集成信息图

降低了 IT 基础架构成本

用于无缝 IT OT 云集成的智能中心解决方案