Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud 技术支持 PowTechnology

PowTechnology成为智能自动化专家已超过35年,并且是西门子测量情报解决方案合作伙伴。我们已帮助客户利用从传感器和机器到云端的数据,以提高可靠性、性能和可持续性。Siemens Measurement Intelligence的传感器和仪器产品组合与PowTechnology的 “即用型” 网关无缝集成,使用户能够快速、轻松且经济高效地收集数据,并促进针对客户的整体解决方案。PowTechnology 将 OT 和 IT 结合在一起。

原因何在 工业物联网网关是实现更智能运营的第一步?

对于大多数企业来说,将传感器和机器数据传输到云端会带来隐性成本:他们无法证明其合理的工程时间、资源和基础设施。PowTechnology 消除了这些障碍。作为西门子测量情报解决方案合作伙伴,他们的工业物联网网关与 MI 传感器和仪器产品组合无缝集成,拥有 35 年的传感专业经验,从第一台设备到全套设备,全球部署超过 100,000 次。

用于智能制造的 IIoT,将 IT 与 OT 架起桥梁

优势

  • 减少能源浪费和降低运营成本首先要了解整个过程中的实际情况。实时数据取代了被动的猜测,无需额外的工程人员或资本投资即可进行转换。
  • 使用可配置警报进行持续监控,在流程问题升级为故障之前将其标记。维护团队对实际情况而不是固定的时间表做出响应,从而减少了计划外停机时间和不必要的服务成本。
  • 自动传感器数据取代了耗时的手动回合。在系统提供准确、持续的过程数据的同时,员工无需在剪贴板上浏览和延迟报告,重定向到价值更高的任务。
  • 持续监控水平、流量和关键过程阈值,使运营保持在监管范围内。及时警报可以在环境或合规事件发生之前进行干预。
  • 从单一互联资产开始,然后按运营速度扩展到企业范围的部署。PowTechnology的解决方案无需重建已有的系统即可增长,随着运营的扩展,还会增加传感器、机器和云集成。

特色功能

Case Study

金属围栏上的太阳能电池板

100 多个农场泥浆罐消除了耗尽

AWSM Farming 管理着 100 多个泥浆罐。手动延迟会造成跳动、过量填充和污染风险。太阳能工业物联网监控解决了所有这三个问题。现在,数据为60辆车的油轮船队提供路线。

常见问题解答