跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

直流电源完整性

当电流流入电源平面和电源走线时,它会产生红外电压降。尽管与平面和功率通孔相关的电阻很小,但电压降可能很大,尤其是当今的高功率 IC。当功率信号仅构成平面层的一部分时,尤其如此,因此变得又长又薄。流过电力平面和过孔的电流路径通常是违反直觉的,导致电流浓度,从而导致过大的红外线降落和相关的发热。这种过大的压降不仅会导致组件运行不可靠,还可能损坏电路板。

HyperLynx DC Drop 分析从电压调节模块流向组件电源引脚的电流,确保向组件提供足够的电压并避免过大的电流密度。它足够快,可以在印刷电路板布局期间以交互方式使用,因此可以在设计过程的早期发现和纠正问题,届时问题更容易、更快。

HyperLynx 集成和易用性

同一 GUI 支持直流和交流电源完整性,因此只需设置一次设计,即可分析直流和交流 PDN 行为。HyperLynx Power Integrity (HL-PI) 与 HyperLynx Signal Integrity (HL-SI) 共享相同的 GUI,因此可以轻松地在信号和电源完整性分析之间来回切换。

HL-PI 可以从各种 CAD 格式导入布局数据进行分析。导入数据库后,分析向导将指导用户逐步完成不同的分析流程,将复杂的电源完整性分析直接提供给主流设计人员,他们可以在正常设计周期中进行仿真和做出设计决策。

该图像显示有人使用屏幕上带有下拉菜单的设备。
一个穿着蓝色衬衫和黑色裤子的人在空中表演滑板技巧。

卓越的速度和容量

DC Drop 中的分析引擎采用独特的高效算法,该算法使用更少的内存,执行分析的速度比传统的 DC PI 工具快得多。这意味着它可以运行比通常大得多的设计,并且可以快速产生结果。

在大多数情况下,HyperLynx DC Drop 可以在用户笔记本电脑上运行,因此只有最大的设计才需要服务器级电脑。它还支持批处理模式验证,因此一旦设置了一系列不同的供应运行,只需单击一下鼠标即可自动验证整个系统。

统一的设计和验证分析流程

HyperLynx DC Drop 支持使用独特的预布局编辑器进行布局前和布局后分析,该编辑器允许用户在原理图驱动的环境中创建和编辑电源平面、过孔和信号拓扑。这非常适合执行基本的 PDN 规划和尝试不同的场景。

PDN 编辑器还可以与布局后验证一起使用,提取感兴趣的区域进行 “假设” 布局后实验,在将设计发送回布局进行修改之前,测试布局的潜在变化。

HyperLynx DC Drop 通过单一分析流程进行布局前设计规划和布局后验证,可以轻松比较布局前和布局后的分析结果,因此设计人员可以将他们的布局前期望与布局后的实际行为进行比较。

该图像显示一个人站在大屏幕前,显示一个人从高处坠落的视频。
一个人站在大屏幕前,显示一个男人说话的视频。

简便的分析设置

HyperLynx DC Drop 将所有电源和组件数据集中到一个地方,从而简化了设置分析的过程。用户定义电源拓扑、电压调节模块特性和 IC 电流消耗,剩下的就交给 HyperLynx 了。支持多相电源以及远程感应引脚。

全面的结果报告

HyperLynx DC Drop 以交互式图形和表格报告格式提供分析结果。

PowerScope 查看器提供电压降和电流密度的 2D 颜色编码和交互式 3D 显示屏。用户可以平移和缩放显示屏,以多种格式查看结果,并将颜色缩放设置为自动或手动。

HTML 报告汇总分析结果,报告分析的所有内容。它包含允许直接使用PowerScope查看器显示问题区域的超链接。HyperLynx DC下降报告告诉你你最想知道的确切内容——什么通过了,什么失败了,失败了多少。

一个人站在电脑屏幕前,屏幕上显示着一张图表。
点播式网络研讨会

正确操作-准确运行 SI 和 PI 模拟

如果你使用的工具不具备在合理的时间范围内完成工作的精度、容量和性能,那么运行 SI/PI 仿真就没有意义了。

这场录制的影院演示分享了HyperLynx用来生成准确结果的一些先进技术。

该图显示了电路中直流压降的功率完整性分析,并标有各种组件和测量结果。

Resources