Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

PAILOT 技术支持 PAILOT

作为新一代基于云的APS(高级计划和调度),PAILOT是对您的ERP的补充,可以实现精确的生产计划。这可以提高您对交付日期的遵守率,减少停机时间,更有效地利用资源并缩短吞吐时间。通过PAILOT生产计划保持车间概览,优化人员和机器的部署并提高生产效率。可以实现投资回报率小于 6 个月的无缝集成。

原因何在 人工智能和云支持智能生产计划?

我们的下一代基于云的人工智能APS可为您的车间创造透明度和秩序。只需按一下按钮,即可体验最佳的资源利用率和更高的关键绩效指标。PAILOT可以补充您的ERP,并使复杂流程更加清晰。
结果:更高的交付可靠性、更少的停机时间、更有效的资源使用和更短的吞吐时间。

优势

  • 提高您的准时送达率:
    对所有生产区域进行全面、优化的规划,而不是对个别区域进行局部优化,可确保更高的交付可靠性和透明度。延迟最多可减少 25%。
  • 更好地利用资源:
    通过优化的生产计划,您可以更有效地部署机器和员工。在不购买新机器或增加员工人数的情况下,您可以提高多达20%的产量,也可以在订单量不佳时降低成本。
  • 100% 透明度:
    随时跟踪当前的工作进度和计划中的未来处理,并做出更好的决策。

特色功能

实际应用

Select...

印刷电路板和印刷电路板组装的详细日程安排

在PAILOT,我们是印刷电路板和印刷电路板组装生产过程的专家。
生产多氯联苯可能包括三位数的处理步骤。在PCBA中,深度物料清单以及机器驱动和个人驱动区域的连接是一项挑战。PAILOT可以应对这些复杂问题。

常见问题解答