Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Opcenter Laboratory

Opcenter Laboratory 是一个全面的实验室信息管理系统 (LIMS),可优化实验室吞吐量以及测试管理和执行的效率。

LIMS 不受行业限制,提供内置的质量控制功能,以帮助实验室保持对任何类型生产或加工的行业法规和标准的遵守。

了解根据混合和分立行业中DVPR的设计规范对原型进行验证和验证或创新开发的特殊用例。

适用于离散行业的 Opcenter Laboratory

详细了解 Opcenter Laboratory 如何进行多学科验证和验证

关键优势

做出更明智、更快的实验室决策

关闭质量循环,缩短实验室吞吐时间

Opcenter Laboratory 通过在线和离线抽样管理从配方初期开发开始保障质量,只发布优质批次。

在将原材料批量投入生产之前,分析入库交付的样品。

集中您的数据,将实验室工作流程与生产流程直接连接起来,以帮助消除瓶颈并加快决策。

更有效地管理设备

自动确保对所有计划内和非计划干预措施进行跟进。

Opcenter Laboratory 拒绝了未通过干预措施的仪器得出的分析结果。全面了解设备性能,确保可靠性、合规性,并对每项结果充满信心。

(可选)安排设备以实现最有效的测试执行。

该图显示了带有各种设备和工具的实验室环境。

统计质量控制 (SQC) 性能警报

根据 Western Electric Rules,当分析结果(和空白样品)出现偏差时,会收到警报,从而避免报废和返工。

Opcenter Laboratory SQC 组件会自动跟踪结果,并在出现指示时发送偏差警报。

这样可以快速采取纠正措施,防止微小偏差升级为代价高昂的质量问题。

实验室助手正在比较配方规格与物料清单 (BOM)

探索更多功能

Select...

Opcenter Laboratory 跟踪操作员资格并自动发送续订警报。该系统会屏蔽来自不合格操作员的结果,从而确保合规性和数据完整性。

这种主动方法可以最大限度地降低风险,并使实验室随时做好审计准备。

The image shows a laboratory setting with a person in a lab coat operating a piece of equipment.
视频案例分析

离散行业的 LIMS

了解 Siemens 如何简化从产品设计到现实世界验证的过程。

多学科验证和验证

使用一个平台弥合设计和验证之间的差距,记录所有验证设置。

根据混合和分立行业的设计规范对零件、原型或创新开发进行验证和验证。

将从成像到破坏性测试的多种科学学科整合到一个单一的测试和验证解决方案中,可以帮助您加快创新周期和缩短上市时间。

将多个学科按顺序和背景进行整合

设计验证的一个部分可能包含多个科学评估,需要将其视为一个整体,而不仅仅是单个测试结果。

例如,在一个验证请求中,将 CT 和显微图像分析与电气分析、化学和环境影响评估以及质量控制参数相结合。

一种实验室环境,一个穿着实验室外套的人在计算机上工作,周围有各种设备。

集中研发协作以加快创新

通过使验证测试文档易于搜索,让您的全球研发团队集中协作并相互学习。

关于失败的信息与那些在加快创新周期和避免重复试验和错误方面行之有效的信息一样有价值。

严格的数据治理确保数据访问和保护,从而实现协作和数据安全

由一组科学家合作开展项目的实验室环境。

通过自动化实验室操作加快 LIMS 活动

通过简化的工作流程、自动计算、设备集成和系统决策规则来优化实验室吞吐量和发布时间,从而最大限度地减少人为干预和错误。

使用所有相关数据自动生成零件或原型测试报告。

一种实验室环境,一个穿着实验室外套的人在计算机上工作,屏幕上显示图表。

双向连接实验室仪器

避免错误并节省时间。直接连接测量仪器,无需手动输入数据,即可跟踪测试进度并将分析结果注册到实验室信息管理系统中。

使用集成来优化设备上的测试顺序并简化执行

一种实验室设置,将各种实验室设备连接并布置在桌子上。

使用操作员资格管理

确保对所有运营商资格和续订进行跟进。自动提醒操作员何时重新参加资格考试。

Opcenter Laboratory LIMS 不接受操作员资格过期的操作员提供的分析结果

一种实验室环境,一个穿着实验室外套的人在计算机上工作,屏幕上显示图表。

管理外部用户访问权限

授予外部用户访问LIMS的权限,以直接请求和检索分析结果/分析证书,从而消除间接通信速度变慢。

内部和外部利益相关者都可以通过严格控制的访问权限请求测试并检索结果。

一种实验室环境,一个穿着实验室工作服的人在计算机上工作,而另一个穿着实验室外套的人站在附近。

探索更多功能

Select...

自动向 DVPR 提供输入

自动创建验证结果文档。定义如何将结果合并到报告或报告部分,以自动为 DVPR(设计验证计划报告)创建输入并发送给设计/工程团队。

A laboratory setting with a person in a lab coat examining a sample under a microscope.

探索其他 Opcenter RD&L 产品

深入了解 Opcenter

客户支持

西门子为 Opcenter 和我们所有的产品提供世界一流的客户支持。

Opcenter 博客

请访问我们的博客,了解Opcenter软件的最新新闻和亮点。

Opcenter 社区

加入对话或获取所有 Opcenter 软件问题的答案。