Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择微电网集成总机?

通过将配电和微电网控制整合到一个单一的集成平台中,MIS使客户能够实现能源战略的现代化,同时从第一天起就保持运营信心。MIS专为互操作性而设计,可以显著缩短交货时间,增强公用事业的信心,并可以灵活地随着能源需求的变化而发展。Siemens 在整个生命周期中与客户合作,从早期规划和公用事业参与到调试和长期运营,确保弹性绩效和监管信心。

关键优势

无缝集成

  • DER 集成公用事业、发电机、太阳能光伏和电池储能
  • 与供应商无关的 DER 集成方法
  • 使用 SICAM A8000 进行智能监控和控制 A8000
  • HMI 22 英寸触摸屏显示屏,操作直观

智能控制和自动化

  • 自动孤岛、黑启动和需求响应功能
  • 实时监控和控制可再生能源、存储、电动汽车充电器、发电机和负载
  • 使用 SIPROTEC 继电器提供高级保护和安全性

灵活且合规

  • 室内 (NEMA 1) 和室外 (NEMA 3R) 配置
  • 可用的 UL 891 总机配置
  • UL 3141 电源控制系统就绪架构和 IEEE 2030.7

特色功能

行业

Select...

数据中心中的微电网集成交换机

为关键任务运营提供不间断的电源。 数据中心使用 MIS 将公用电力、备用发电、电池存储和可再生能源集成到单个智能平台中。MIS 具有实时监控、自动控制和隔离功能,有助于维持正常运行时间、支持不断增长的电力需求、提高能源效率并降低代价高昂的停机风险。

SIVACON 8PS-LData 系统:为未来的数据中心供电,简单易用,即插即用

常见问题解答