Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ioFM - fast and cost effective way to Digital Twin 技术支持 ioLabs AG

我们通过开发以基于 BIM 或 GIS 方法的三维模型为中心的智能数字解决方案来推动数字化转型,这些方法充当单一事实来源 (SSOT)。我们的自动化工具可简化数据管理、优化工作流程和组织非结构化数据。使用 ioSync 和由 ioFramework 提供支持的软件,我们可以创建直观的工具,以降低成本并加快项目速度。此外,我们支持 BIM 和 GIS 流程,以提高效率和改善规划。我们将建筑的数字双胞胎变成客户的日常现实。

原因何在 利用任何建筑数据进行设施管理的数字双胞胎?

ioFM 是一个包含两个核心组件的 Minimal-BIM 平台:一个建模服务,可将任何建筑文档转换为可使用 FM 的 3D 数字双胞胎,以及一个用于查看、探索和管理这些模型的 Web 应用程序。支持平面图、CAD、点云和 IFC 作为输入。专为文件质量参差不齐的大型投资组合的所有者和运营商而设计。通过了 ISO 27001 认证,可灵活托管,包括瑞士数据中心。

带有房间管理数据的 3D 建筑模型

优势

  • 对任何建筑物进行数字化:ioFM 将您拥有的一切(旧版 CAD、扫描的平面图,甚至手绘草图)变成可操作的数字双胞胎。组织在其产品组合中拥有混合质量的文档可以实现稳定的数字覆盖,而无需进行昂贵的重新调查或完全采用 BIM。
  • 使用 “建模即服务” 缩短价值实现时间。只需上传您现有的建筑文档,IOLabs 即可提供即用的 FM 模型。通常的入职需要几天而不是几个月,因此您的团队可以立即开始管理空间或跟踪资产,而不必等待 BIM 的实施。
  • 最低限度 BIM 模型的创建和维护成本仅为完整 BIM 项目的一小部分。基于浏览器的访问取消了桌面软件许可证。采用透明的每间客房定价的订阅模式意味着没有隐性成本,非常适合需要实用 FM 功能的组织。
  • 将来自不同来源(DWG、点云、手绘平面图或全部组合)的建筑数据统一到单个 Digital Twin 中。无论您管理 5 座建筑还是 500 栋建筑,每个团队成员都可以通过 ioFM Webb 应用程序访问单一事实来源。没有版本冲突,没有文件共享混乱,没有数据孤岛。

特色功能

Case Study

有树木的工业园区的三维模型

对 armasuisse 的多栋建筑园区进行数字化改造

在该项目中,ioLabs使用ioFM的轻量级建模方法为16栋建筑的校园提供了统一的数字模型。我们提供了 IFC 格式的结构化数据集。

实际应用

Select...

对 armasuisse 的多栋建筑园区进行数字化改造

在该项目中,ioLabs使用ioFM的轻量级建模方法为16栋建筑的校园提供了统一的数字模型。我们提供了 IFC 格式的结构化数据集,该数据集通过 Esri 与现有 GIS 基础设施无缝集成。

常见问题解答