Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何使用 Tessent In-System Test?

与传统逻辑 BIST 相比,Tessent In-System Test 提供嵌入式硬件和必要软件,以实现高质量确定性测试模式的应用,同时缩短测试时间。

启用自适应测试

系统内确定性测试使您能够随着新的缺陷和故障模型的出现或测试内容需求的变化而更改测试模式。

适用于 Tessent SSN

系统内测试控制器从总线接口获取数据,在内部驱动Streaming Scan Network总线网络,将扫描数据包应用到内核进行测试,从而缩短测试时间并改善测试期间的功率分布。

重复使用测试模式

通过在系统内应用中重复使用基于 IJTAG 和 SSN 的模式,重复使用现有的片上测试基础架构,在产品生命周期内针对潜在的、间歇性的、随机的、与年龄相关的缺陷。

响应静默数据错误

提供应对表现为静默数据错误/损坏的老化和环境因素所需的全自动硬件和软件功能。测试内容可以随着测试要求的变化而变化。

随时随地测试任何东西

识别设备在整个使用寿命期间的缺陷。从晶圆到现场,确保零缺陷质量和持续可靠性。Tessent In-System Test 通过基于 HSIO 的测试交付和高级故障模型,提供全面、可扩展且灵活的解决方案,以实现完整的生命周期质量。

硅晶片的图像,上面反射出多种深浅的蓝色。

支持高质量的确定性测试模式

Tessent In-System Test(IST)在2024年的ITC上推出,是对Tessent Streaming Scan Network(SSN)的补充,增强了其在系统内现场环境中的使用能力,从而扩展了Tessent SSN提供的先进技术。设计人员可以直接使用系统内测试控制器通过SSN总线应用使用Tessent SSN软件生成的嵌入式确定性测试 (EDT) 模式。

使用高质量的确定性测试模式

Tessent In-System Test 将系统内确定性测试 (IS-EDT) 与 Tessent Streaming Scan Network 集成在一起,使用户能够在系统内运行确定性模式。尽管对IS-EDT模式的需求在汽车行业至关重要,但这项技术也有利于数据中心和网络设计。本文概述了Tessent In-System测试如何满足系统内和现场测试的需求。

发光的微芯片
数据中心

观看 IST 网络研讨会

观看在线研讨会通过系统内确定性测试提高系统内测试质量。