Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
Questa One Verification IQ

为什么要使用回归导航?

使用回归导航器通过智能自动化和协作来优化验证。提高验证效率、吞吐量、结果分析、负载平衡和 CI 集成。机器学习可以预测故障并加速调试,从而改善基于团队的决策。

运行管理

使用回归导航器运行管理可自动执行测试和结果分析,从而加快回归速度。提高效率,减少人工开销,更快地识别问题,缩短项目进度。

数据挖掘

使用回归导航器进行数据挖掘使团队能够分析历史趋势,从而做出更好的决策。通过发现模式和见解,它可以提高效率并在整个过程中推动明智的选择。

失败分类

使用回归导航器进行故障分类通过根据规则对问题进行分类来自动进行分析。这加快了故障的识别和解决,提高了效率,减少了停机时间并简化了流程。

互操作性

与 Regression Navigator 的互操作性可促进负载平衡、持续集成、增强数据交换和协作等工具之间的集成。这提高了效率并简化了流程。

智能回归

回归导航器中的智能回归利用人工智能/机器学习来智能地选择测试,通过关注高风险领域来优化执行。这可以加速反馈,提高效率并加速数据驱动的决策。

智能调试

回归导航器中的智能调试利用 AI/ML 进行自动根本原因分析,快速识别故障和常见问题。这可以加速调试,提高质量,并使团队能够高效地解决错误。

Questa One Verification IQ

回归导航

回归导航器是回归引擎的协作前端,在设备和操作系统无关的界面中提供可见性和控制力。与 Questa 验证运行管理器 (VRM) 集成,可促进跨项目的协作回归启动和结果分析。通过集中存储结果,用户可以获得跨历史的见解,从而实现更深入的分析关联。

软件界面显示用于回归分析和验证的图表、数据表和导航菜单

加深你对 questa one verification iq 的了解

支持中心

西门子 eda 为 questa one verification iq 和我们所有的产品提供全面的客户支持。

Verification Academy

Verification Academy 提供使组织功能验证流程能力成熟所需的技能,为高层次价值主张和低级细节之间架起了一座方法论桥梁。

验证视野博客

为了帮助理解先进的功能验证技术以及如何最有效地应用它们,请访问我们的博客,了解有关概念、价值观、标准、方法和示例的见解和最新动态。