Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
主要特征

全面的设计分析以进行优化

Calibre cmPanalyzer 工具允许设计人员使用仿真结果直观地突出显示和检查各种 CMP 效果。设计人员可以逐层检查这些结果,也可以检查布局中选定区域的结果。他们还可以查看指定的 CMP 热点检查,例如对焦深度检查。

优化填充

自动确定专业灌装策略

Calibre cmPanalyzer工具使用来自仿真器的厚度仿真数据,确定最佳的填充策略,并将信息传递给Calibre YieldenHancer工具。精确的仿真数据和创新的 Calibre 填充算法相结合,提高了参数产量,同时最大限度地减少了增加的电容。

calibre xact 3D 功能1
影响的可视化 Visualit

CMP 影响的可视化显示可加快分析速度

CMP仿真器向Calibre Calibre Calizer工具提供的数据使设计人员能够直观地突出显示和检查各种CMP效果。设计人员可以逐层检查这些结果,也可以检查布局中选定区域的结果。他们还可以查看指定的 CMP 热点检查,例如对焦深度检查。

一个戴着头灯的人正在探索一个黑暗的洞穴,天花板上悬挂着钟乳石。
改进了时序验证

集成以改进建模

Calibre cmPanalyzer工具集成了Calibre xRC寄生提取技术,可创建互连参数的综合三维模型,使其更接近硅结果。Calibre xRC工具可以准确地考虑整个设计中的厚度变化,从而使设计人员能够使用这些信息来验证时机。

拼装在一起的木制拼图

Calibre cmpanalyzer 精选资源

浏览我们的精选资源或访问完整的 Calibre cmPanalyzer 资源库,查看在线讲座点播、白皮书和概况介绍。

准备好进一步了解 Calibre 了吗?

我们随时准备回答你的问题!立即与我们的团队取得联系

致电:1-800-547-3000

EDA 咨询

利用开发和设计经验以及方法专业知识的独特组合,帮助您应对复杂的技术和企业挑战,从而实现最大的业务影响。

支持中心

Siemens 支持中心在一个易于使用的位置为您提供所有内容——知识库、产品更新、文档、支持案例、许可证/订单信息等。

Calibre IC 设计与制造

Calibre 工具套件可为所有工艺节点和设计风格提供准确、高效、全面的 IC 验证和优化,同时最大限度地减少资源使用和流片计划。