Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 HPCWorks Navops?

利用经过优化的成本效益型云 HPC 最大限度地提高业务影响力并支持全球运营。在您的首选云提供商和工作负载管理器上动态扩展按需资源。通过直观的界面对关键工作负载进行优先级排序并控制计算支出,并详细了解使用情况和预算。

一名身穿蓝衬衫的男子站在数据中心内在笔记本电脑上工作,周围环绕着高大的服务器机架。

利用混合云

加强云和混合云运营,使支出与业务价值保持一致。在不同的工作负载管理器和云提供商之间管理成本并优化 HPC。透明地了解实时和历史使用情况。

集中全球运营

使用您的首选云平台,包括多云平台,统一查看所有云运营和 HPC 支出。实现全球可见性和控制力,因此只有高价值的工作负载才能扩展。

启用 DevOps

将云工具集成到您的 DevOps IaC 环境中,以快速、一致地提供服务。使用可指导配置和自动安装的直观界面简化部署。

特色功能

在您的首选云环境中动态扩展

通过涌入包括AWS、Azure、谷歌云和甲骨文云基础架构在内的公有云或使用OpenStack向私有云来应对峰值需求。通过具有清晰操作可见性和易于使用的调试工具的直观界面快速、一致地配置环境。

两个人看着一台在现场工作的笔记本电脑。

使用智能自动化筛选工作负载

按预算筛选工作负载,有选择地将其扩展到云端,而不是在本地运行。捕获业务逻辑和应用程序需求,以创建自动向上或向下扩展节点部署的规则。定义规则以筛选资源请求并将其路由到目标实例类型,同时使用任务元数据和工作负载策略来高效地为工作负载提供服务。

某人在现场使用笔记本电脑工作的特写镜头。

通过全面的成本可视性控制支出

将支出放在首位,以整个界面的估计云成本为中心。让您的系统和云管理员在操作上了解消耗率(每小时成本)和每个周期(例如,一天或一周)的应计成本,这样他们就可以随时了解资源的使用情况和成本。

三个同事在办公桌前一起工作。

了解其他人如何使用 HPCWorks Navops

两名工人在看红色的试管。

Brightskies | 支持云端科学研究

当一位大学客户向Brightskies寻求在云端建立强大的计算资源的帮助时,Brightskies利用其深厚的技术专长进行研究、测试并与西门子数字工业软件合作,在AWS上实施HPCWorks Navops,从而实现可扩展、高性能的科学研究。