制造业人士意识到生产流程数字化的推动力已经不是什么秘密了。为什么?因为采用现代化的数字化机械具有显著的优势,包括提高精度和精度、最大限度地减少浪费、持续自动化、更快的作业设置、可优化正常运行时间的预测性维护、降低能耗、实时远程优化等等。
但是,数字化转型需要投资。然而,在当前不可预测的市场环境中,制造商通常不愿将宝贵的现金用于购买新设备。设备供应商,包括原始设备制造商(OEM)和经销商,旨在帮助其客户在不影响其现金储备的情况下进行机械投资。
制造业人士意识到生产流程数字化的推动力已经不是什么秘密了。为什么?因为采用现代化的数字化机械具有显著的优势,包括提高精度和精度、最大限度地减少浪费、持续自动化、更快的作业设置、可优化正常运行时间的预测性维护、降低能耗、实时远程优化等等。
但是,数字化转型需要投资。然而,在当前不可预测的市场环境中,制造商通常不愿将宝贵的现金用于购买新设备。设备供应商,包括原始设备制造商(OEM)和经销商,旨在帮助其客户在不影响其现金储备的情况下进行机械投资。
以下是关于一家 OEM 的故事,它部署了灵活的融资,使数字化之旅为其制造业客户服务。
销售挑战
亨利是一家制造设备原始设备制造商的销售总监。该公司的市场覆盖范围遍及全球,其专业机器分布在世界各地。但是,他们看到的竞争越来越激烈,尤其是来自远东的竞争。
在过去的两年中,使用亨利机器的制造商经历了市场的紧缩,这使他的客户群产生了一定程度的投资犹豫态度。这是亨利需要解决的问题。
结果,亨利与他的首席财务官Shruti聚在一起,他们共同与专业金融家SFS建立了合作伙伴关系。亨利对SFS能够为其广泛的制造设备、技术和支持基础设施提供资金感到惊讶。现在,该公司几乎为所有机器销售提案提供融资方案。


财务推动更多销售
财务曾经是客户和潜在客户的内在选择,但第一年的销售额大幅增长,利润率也有所提高。显然,从Shruti的角度来看,这是一个很好的结果,因为她对公司盈利负有责任。这就是为什么与对制造和制造技术中的现金流模式有深入了解的专业金融家合作意味着可以针对每个客户的特定要求制定有利于现金流的结构。
亨利的团队看到了销售增长的积极影响。这是量身定制的融资选项的结果,由他们来自SFS的专门融资合作伙伴提供支持,这有助于创造更多机会。
与SFS合作使他们能够访问在线门户、工具和培训,以:
流畅的系统,专家团队
Shruti已经与Peter的公司建立了合作伙伴关系,后者生产机器人系统,以补充她的设备系列。已经为一些客户设立了循环信贷额度,允许从多个国家购置机器,而无需每次都提出全额新提案。
对于简单的交易,SFS提供了一个易于使用的在线门户。就亨利和施鲁蒂的公司而言,该功能已通过应用处理接口或API嵌入到他们自己的CRM系统中。他们的技术团队迅速完成了整合,现在财务已经完成,销售人员无需离开公司系统。对于某些交易,SFS提供个性化支持(实际上是作为Henry销售团队的延伸),以帮助提供融资专业知识并确定真正适合客户现金流和预算需求的结构和条款。同样,这有助于克服获得订单的典型障碍。
在国际业务方面,作为西门子家族的一员,SFS本身的业务遍及全球,这是一个很大的好处。这为亨利和什鲁蒂想要开展业务的国家建立了制造业金融专家网络,并具备了以多种货币进行交易的能力。
该API由SFS提供,机器人系统由SFS资助。


财务支持内部投资
亨利的首席运营官罗兹经常看到客户购买辅助材料搬运设备,包括伸缩臂叉车、仓库叉车、接入平台和用于机械制造生产环境的桥式起重机。这些机器的供应商希望使销售过程尽可能简单和自动化,其中一些供应商在其网站上提供了综合融资选项,因此客户只需点击一下按钮即可在线处理整个过程——机器订单和相关的融资计划。
融资合作伙伴可以通过一系列适合客户的灵活融资结构来支持这些改造项目的成本,包括允许在虚拟世界中设计、测试和配置改造的数字双胞胎软件。然后,物理改造可以压缩到几周而不是几个月,这意味着客户可以将通常是高度关键的机器的停机时间降至最低。减少安装停机时间意味着为客户节省更多资金。
最后,Shruti和Roz意识到,通过改造建筑环境和物流,公司可以节省大量资金。融资合作伙伴制定了一项计划,允许对建筑物进行全面改造,使其实现自动化、更可持续和更节能。
3D 打印机、数字双胞胎、LED 照明、太阳能、电动汽车充电和源热泵均由 SFS 资助。
Shruti、Henry和Roz还得以向他们共享客户的加工中心供应商介绍SFS。这家公司看到来自外国供应商的价格竞争加剧。为了继续有效竞争,公司与SFS合作,将机器资本成本、服务、维护、培训和未来的升级选项整合到一个单一的、负担得起的融资计划中。
加工中心、车床和注塑设备均由SFS资助。
制造设备的融资选项
西门子金融服务(Siemens Financial Services)提供的具有成本效益的制造技术融资解决方案使原始设备制造商和供应商能够增加新机器、二手设备或改造项目的销售和产能。
OEM、供应商及其制造客户可以从以下选项中进行选择:


一种灵活的资产收购融资方式,客户在协议期内分摊购买资产的成本,并可以选择在协议期结束时拥有资产。
在租赁开始时,会预测设备的剩余价值。然后,客户在合同期限内支付一定比例的设备使用费,并在合同结束时将其退回。

现金或银行贷款的一种具有成本效益的替代方案。SFS购买设备并保留所有权;客户可以通过在约定的期限内付款来使用设备,并且可以在主要期限结束时在各种选项之间进行选择。

与当前的支出相比,利用未来的节能措施使向能效的转变为零净成本。融资期结束后,所有储蓄都归客户所有。

组件购买最多可以在六个月后支付。这使成本与客户的收入更紧密地保持一致,从而缓解了现金流。
了解有关 SFS 融资解决方案的更多信息。