Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

EthonAI Industrial AI Platform 技术支持 Ethon

Ethon的Industrial AI平台解决了一个关键挑战:微小的过程偏差会导致数百万美元的损失。我们的平台了解生产过程的实时行为,可以显示偏差并解释导致变化的原因。


它指导团队通过以下方式优化工厂的成本、质量和速度
1) 在不同的数据源之间创建通用的工厂上下文,
2) 使用为制造业量身定制的 Causal AI 模型分析生产数据,
3) 将见解转化为流程专家和车间针对特定角色的指导


客户已将生产浪费减少了80%以上,并节省了超过2000万美元的成本。
想了解更多?浏览我们的网站 https://www.ethon.com/ 并在 LinkedIn 上关注我们。

原因何在 利用 Industrial AI 释放工作效率?

Ethon 的人工智能平台实时了解和解释生产偏差,指导团队优化成本、质量和速度。它通过建立互联的工厂环境、应用因果人工智能和提供特定角色的指导来找到根本原因、优化流程并自动进行检查。


客户获得的价值高达...
减少了 80% 的废品,
操作员生产率提高 25%,
节省了超过2000万美元的工厂成本,
各站点的投资回报率小于 3 个月

优势

  • 快速实现价值
    快速部署,轻松跨站点扩展,提供可衡量和可重复的结果,可减少高达 80% 的废品,操作员生产率提高 25%,每个工厂在几周内每年可节省 100 万美元以上。
  • 一个具有情境智能的灵活平台
    通过将生产数据统一和情境化到位于Historian、SCADA或MES等现有基础设施之上的 AI 原生 “情报层” 中,打破数据孤岛。
  • 因果关系,而不是相关性
    借助基于 Causal AI 的专有推理模型,超越相关性,该模型可识别出稳定的优化流程的真正因果驱动因素。
  • 代理工作流程
    将见解直接与行动联系起来,使代理工作流程保持优化、稳定并实时持续改进。
  • 经证实的大规模企业影响力
    Ethon 的企业级、模块化和安全的架构可确保严苛的生产环境中的稳定性、数据完整性和正常运行时间。在多站点和区域部署中可靠运行。久经考验,《财富》500强制造商创造了超过2000万美元的价值。

特色功能

Case Study

没有回复

西门子完美无瑕的视觉检测

在西门子拉施塔特,EthonAI的检查员对15万次检查和200种产品变体进行了100%的缺陷检测,在几分钟而不是几天内即可完成新产品的设置

实际应用

Select...

人工智能驱动的质量和流程优化

通过使用 Causal AI 和计算机视觉来识别根本原因、优化流程和规模改进,减少浪费,确保糖果、CPG、乳制品、食用油、软饮料、啤酒厂、糖和替代蛋白的质量始终如一。

探索资源和相关产品