Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

CoNet Smart Batch Connect 技术支持 CoNet Zaandam

Conet 是一家软件工程公司。作为西门子的认证解决方案合作伙伴,康耐选择了一个 “西门子” 品牌战略。我们使用西门子产品的方式与众不同,可以回答您有关西门子自动化的所有问题。我们持续监控产品开发,为您提供最新、最先进的技术。<br/> <br/>从建议、工程设计到维护,我们是您流程优化的单一联系点。通过流程和系统标准化,我们的解决方案使您可以充分受益于效率和质量的提高

原因何在 IT/OT 与 Conet Smart Batch Connect 集成?

Smart Batch Connect 是 Simatic Batch 之上的一个抽象层,为 Simatic Batch COM API 提供了外观。该产品简化了 Simatic Batch 与 MOM、ERP 甚至基于云的系统等各种系统的集成,从而缩短了解决方案的上市时间。Smart Batch Connect 公开了一个基于 gRPC 的 API,集成系统可以通过该接口与 Simatic Batch 进行通信。该 API 提供的方法与 Simatic Batch COM API 相同,后者已转换为现代协议。智能批处理连接还支持对 API 和 SIS 事件进行排队(已筛选),因此使用者可以随时按时间顺序处理所有事件。如果集成系统与 Smart Batch Connect 之间出现连接问题,则不会丢失任何事件;事件将存储直到消费者确认处理为止。多个 Smart Batch Connect 客户端可以与 Simatic Batch 同时通信。

Conet plaat.png

优势

  • 提高了 Simatic PCS 7 的灵活性和连接性
  • 可以消除机器之间的 DCOM 通信,从而减少攻击向量
  • 使用基于.NET 的客户端 SDK 缩短上市时间
  • 由于 API 和 SIS 事件存储在消息代理中,因此不会再丢失数据
  • 使用所有现代编程语言集成 Simatic Batch COM API

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件