为何选择 Sustainability M
深入了解能源成本和消耗、能源预算分析、碳排放报告和能源供应合同管理。使用 Sustainability Manager:
- 收集数据以衡量可持续发展指标。确定需要改进的领域以及成本和减排的机会
- 使用收集的数据设定目标并为每座建筑物定义净零目标,以解决法规合规问题
- 通过跟踪可持续性关键绩效指标、进展和目标,评估已实施举措的有效性
深入了解能源成本和消耗、能源预算分析、碳排放报告和能源供应合同管理。使用 Sustainability Manager:
访问集中式平台,通过灵活的数据连接器收集、存储和分析来自所有建筑物的数据。可持续发展指标仪表板提供交互式数据可视化、个性化和自定义小工具。
根据当前和历史的公用事业账单数据,获取能耗和水消耗见解。根据财年和日历年度的预测对实际成本进行基准测试,并使用公用事业账单数据跟踪投资组合的表现。
计算范围 1 和 2 的基于市场和位置的排放量。排放系数基于国际能源署的数据、美国环保局的eGrid数据等。跟踪实现目标的进展情况,并对照法规进行基准。
按时间范围、地区和服务类型快速可视化关键投资组合 KPI,包括范围 1 和 2 排放、可再生能源组合以及能耗和成本。
根据您的公用事业账单数据,可视化您的投资组合中的能耗。向下钻取时间范围、区域、业务单位或地点。
通过对范围 1 和范围 2 排放进行基于位置和基于市场的核算来计算排放量。利用我们基于研究的排放因子数据库,自动计算基于位置的排放。
按服务类型(电力、天然气、柴油等)细分排放,并在基于市场的排放计算中添加能源属性证书和可再生能源供应。
使用跟踪脱碳进展的仪表板启动和管理可持续发展项目,例如科学目标倡议(SBTi)、碳风险房地产监测(CRREM)和纽约市第97号地方法律。
获取符合《巴黎协定》目标的基于科学的碳减排战略,提供实用的工具和方法来帮助管理和降低金融风险。
从改造和效率措施库中进行选择,跟踪成本,估算能源和碳节约,以规划您的脱碳之旅。追踪效率项目对脱碳滑轨道的影响。
根据预计的投资回报率对脱碳项目进行优先排序。
要使用 Sustainability Manager,您只需要通过西门子公用事业账单管理平台、应用程序用户界面或通过模板批量导入公用事业账单数据即可。该应用程序还支持连接器来传输现场分表或 BAS 数据。
要充分利用Sustainability Manager中的其他数据源,您需要将您的建筑物连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。我们的连接解决方案包括:
Coherent拥有127座建筑物,每月收取650张公用事业发票。他们需要一种汇总数据的方法,他们正在使用Sustainability Manager来深入了解能源成本和消耗、能源预算分析、碳排放报告和能源供应合同管理。

公司:连贯
西门子软件:Building X
产品:制造光学材料和半导体
未来愿景:“我们需要所有员工参与我们的组织才能真正实现我们的可持续发展目标 [...] 我们现在有了一个工具,可以让每个人知道我们的立场以及我们需要做些什么来实现目标。”-Coherent Corp. 的理查德·马里诺