Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
来自 WiredScore 的 Building X 认证徽章。它说:“2024 年获得 WiredScore 认证的解决方案。“

经认证的建筑平台

Building X被WireScore认可为认可的解决方案。

为什么 Security Manager?

访问和利用智能和集成的安全管理。使用 Security Manager 可以:

  • 通过直观的界面,通过统一和自动化的工作流程简化安全任务
  • 集中管理所有系统的日常安全操作和事件
  • 通过监控和洞察提高整体安全性
主要特征

通过智能集成管理增强安全性

管理门和建筑物的物理出入

集中管理身份、访问权限和证书。轻松自动加入和离线用户。

随时随地授予门和建筑物的访问权限。允许用户使用智能手机开门。

将 Security Manager 与现有访问控制系统(SiPass、SIPORT)集成,以重用现有硬件并保护您的投资。

来自 Building X Security Manager 应用程序的身份截图。

根据安全数据获得切实可行的见解

通过分析 KPI 仪表板提供的安全数据,提高物理安全性、业务连续性和系统正常运行时间。生成和安排 KPI 报告。

可视化每座建筑物的独特访问事件。测量房间或建筑物的利用率 基于授予访问权限的事件的数量。

通过分析警报或利用率异常值作为故障指标,确定维护候选人。

Building X Security Manager 应用程序中按分类显示的事件屏幕截图。

优化您的访客体验

通过全面的历史访客仪表板跟踪和分析一段时间内的访客模式,从而增强安全性并优化资源分配。

提高访客满意度 通过打印带有客户特定徽标的访客通行证并启用在线访客预登记。

访问有关现场访客的详尽报告,并主动获得针对房东和访客的电子邮件提醒。

来自 Building X Security Manager 应用程序的访客列表的屏幕截图。

利用预定义的工作流程

自动化与员工入职和离职相关的流程。

通过定义谁获得授权来执行公司政策和规则 批准或拒绝请求,规则无一例外。基于 Web 的直观门户允许用户批准访问请求,而无需了解底层流程。

来自 Building X Security Manager 应用程序的自助服务室请求的屏幕截图。

准备好开始了吗?让我们来谈谈连接。

要使用 Security Manager,你需要将建筑物连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。连接可能看起来很复杂,但事实并非如此。了解我们的简化解决方案:

  • 连接现有 Siemens 或第三方访问控制系统
  • 连接基于边缘的门禁控制器或智能锁,实现基于云的访问控制
  • 向提供连接和实施帮助的服务团队和生态系统合作伙伴寻求帮助

了解有关连接的更多信息

Illustration of Building X showing app connectivity.
案例研究

瑞典 Siemens Real Estate

在西门子不动产瑞典集团内部,有26个办事处与Building X Security Manager相连,以提高安全性,减少食物浪费并降低清洁成本。

仰望阳光明媚的西门子不动产瑞典集团大楼。

占用监控

公司:瑞典 Siemens Real Estate

位置:瑞典

西门子软件:Building X

未来愿景:“通过实时数据 [...],我们很快意识到建筑物占用率下降了60-70%。有了这个新的重点,我们可以更轻松地将精力集中在保护建筑资源上。“-瑞典西门子房地产公司首席执行官米歇尔·穆萨

挑战

简化门等建筑资产的维护活动。了解与COVID相关的封锁后的建筑物使用情况。

解决方案

使用 Security Manager 进行实时数据收集,以确定进入办公室的人数。监测发现,建筑物占用率下降了60-70%以上。

好处

了解入住率的大幅下降可以更好地分配资源。食物浪费减少了40%,清洁成本节省了20%。

行业用例

了解不同行业如何使用 Security Manager

Select...

由于大量学生和教职员工不断进出各种建筑物,维护校园安全和有效应对事件可能具有挑战性。

使用 Security Manager 管理访问并集成安全解决方案,以保护校园建筑和场地,确保学生和教职员工的安全。

一群五名大学生在校园里散步,身后是大学大楼。

经常问的问题

联系我们

了解如何开始。