Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
来自 WiredScore 的 Building X 认证徽章。它说:“2024 年获得 WiredScore 认证的解决方案。“

经认证的建筑平台

Building X被WireScore认可为认可的解决方案。

为什么 Fire Manager 和 Fire Connect?

通过远程调试和监控消防系统、通过无干扰测试 (DFT) 轻松测试探测器、系统报告和高效的维护计划,管理建筑物的消防安全。使用 Fire Manager 和 Fire Connect 可以:

  • 在单个仪表板上监控站点状态,访问实时和历史数据
  • 通过维护规划、执行和报告节省时间并提高效率
  • 通过量身定制的通知和直接访问探测器测试数据,随时随地了解您的站点状态。
主要特征

通过远程管理增强消防安全

查看实时事件并利用历史数据

监控您网站上正在发生的事件并接收有关事件的实时数据。

设置自定义通知并查看详细的站点信息。使用颜色编码的分类对仪表板进行个性化设置,便于事件管理。

访问历史数据,包括事件历史和过去的事件,以进行分析。

来自 Building X Fire Manager 应用程序的米兰场地活动概览截图。

随时随地访问最关键的数据

Fire Manager 自带一款名为 Fire Connect 的 iOS 和安卓原生应用程序,供设施工作人员和服务提供商下载。

使用它来概述站点状态和实时事件。访问事件历史记录、浏览过去的事件、设置移动推送通知并进行探测器测试(仅限工程师账户)。

三部手机上显示了区域、站点详细信息和站点 Fire Connect 应用程序的屏幕截图。

通过无干扰测试进行维护

通过直接在应用程序中接收测试信息,轻松进行探测器测试。对硬件进行无干扰测试并与面板通信,在不干扰建筑物居住者或业务流程的情况下确保安全。

Building X Fire Manager 应用程序显示在笔记本电脑、平板电脑和手机上。

准备好开始了吗?让我们来谈谈连接。

要使用 Fire Manager,你的建筑物需要连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。了解我们的简化连接解决方案:

  • 查看我们的消防系统 Building X 本机连接的
  • 访问不受供应商限制的网关,这些网关可与您现有的数据收集解决方案配合使用
  • 将所有数据提取到一个中央数据湖中,所有 Building X 应用程序都使用该数据湖
  • 向提供连接和实施帮助的服务团队和生态系统合作伙伴寻求帮助

了解有关连接的更多信息

Illustration of Building X showing app connectivity.
案例研究

Vivium

Vivium护理中心在荷兰拥有超过16处房产。如今,有七栋建筑与Fire Manager和Fire Connect应用程序相连,以保护居民并确保高枕无忧。

Vivium

公司:Vivium

位置:荷兰

产品:消防应用程序:Fire Manager、Fire Connect

西门子软件:Building X

未来愿景:具有全天候可见性、预测性维护、无干扰测试 (DFT) 和无误警报(ASA 技术)的远程监控。

挑战

弱势居民会受到虚假警报的干扰,传统系统需要大量的现场维护,复杂而耗时的探测器测试,并且不需要对建筑物进行中央监控。

解决方案

在 7 座建筑中安装了 3000 个探测器,并连接到 Cerberus PRO 消防安全系统。使用 Fire Manager 进行远程监控、维护、DFT 等。使用 Fire Connect 进行全天候监控和即时推送通知。

好处

Vivium 可以远程监控所有七座建筑物,确保满足安全要求。维护工作简化且效率更高。居民不会受到虚假警报和探测器测试的干扰。

行业用例

了解不同行业如何使用 Fire Manager

Select...

学术校园有责任确保所有校园建筑中的学生和教职员工的安全,并确保没有不必要的干扰。

使用 Fire Manager 访问集中式消防系统监控并获得实时警报和合规性跟踪。分开管理和测试所有内容,以避免干扰日常校园活动。

一群五名大学生在校园里散步,身后是大学大楼。

经常问的问题