Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
来自 WiredScore 的 Building X 认证徽章。它说:“2024 年获得 WiredScore 认证的解决方案。“

经认证的建筑平台

Building X被WireScore认可为认可的解决方案。

为何选择 Data Visualizer?

创建自定义仪表板并在一个视图中监控建筑物的最重要数据点。使用可自定义的控件来显示您的系统提取的所有数据。实时监控和跟踪,快速发现和解决出现的问题。使用 Data Visualizer 可以:

  • 使用与领域无关的可视化效果全面了解建筑物运行状况
  • 使用实时数据实现灵活的仪表板
  • 为建筑系统创建和可视化 KPI
主要特征

利用多合一仪表板

监控建筑物的健康状况

使用预制小部件即时创建自定义仪表板。这些小工具专为最常见的用例而设计,因此您可以快速轻松地创建仪表板。

使用可视化快速识别关键环境触发因素,分析特定的建筑区域,并根据领域标准进行基准测试。

来自 Building X Data Visualizer 应用的手术室仪表盘概览屏幕截图。

查看跨域可视化

在单个应用程序中监控来自各个建筑领域的数据和关键绩效指标,包括能源和可持续发展、运营和维护、安全和保障等。

在您的建筑投资组合中发现切实可行的见解。使用折线图和条形图、热图和概览 KPI 控件进行可视化。

来自 Building X Data Visualizer 应用程序的 Critical Space Monitoring 控件概述屏幕截图。

开发和跟踪自定义 KPI

利用预制小工具来帮助您快速确定可以据以采取行动的见解。例如,监控相关的舒适度值并获取有关租户舒适度和建筑设备的信息。

使用 KPI 创建器设置上限和下限以开发自定义跟踪参数,并将其应用于一个或多个建筑物进行比较分析。

来自 Building X Data Visualizer 应用的规则控件概览屏幕截图。

准备好开始了吗?让我们来谈谈连接。

要使用 Data Visualizer,您需要将您的建筑物连接到 Building X 平台并将数据发送到 Building X 平台。连接可能看起来很复杂,但事实并非如此。了解我们的简化解决方案:

  • 访问不受供应商限制的网关,这些网关可与您现有的数据收集解决方案配合使用
  • 将所有数据提取到一个中央数据湖中,所有 Building X 应用程序都使用该数据湖
  • 向提供连接和实施帮助的服务团队和生态系统合作伙伴寻求帮助

了解有关连接的更多信息

Illustration of Building X showing app connectivity.
通过我们在Building X投资组合中收集的实时数据,我们很快意识到建筑物占用率下降了60-70%。有了这个新的重点,我们可以更轻松地将精力集中在保护资源上。
米歇尔·穆萨, CEO, 瑞典 Siemens Real Estate
行业用例

了解不同行业如何使用 Data Visualizer

Select...

学术校园通常需要使用不同的数据集来规划资源分配和未来发展,以帮助进行设施规划。

Data Visualizer 允许您访问交互式地图、性能指标和场景建模。使用它来审查校园数据以支持战略决策。

一群五名大学生在校园里散步,身后是大学大楼。

经常问的问题