Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要报告危险等级?

所有火灾警报器中约有95%是虚假警报,会导致业务中断、不必要的成本和收入损失。没有数据,就没有可靠的方法来识别影响探测器状况的因素。如果没有上下文,就很难查明反复出现虚假警报的根本原因。

危险等级报告可通过安全连接对您的火灾探测器进行全天候监控和报告。该服务按一周中的某一天和一天中的某个时间记录虚假警报风险,使您可以完全透明地了解影响探测器性能的趋势和条件。所有数据均通过结构化仪表板和趋势分析在客户交互门户中进行可视化,帮助您尽早采取行动并优化系统编程,从而提高运营效率。

火灾探测关键视觉

减少虚假警报

详细了解您的探测器如何响应周围现象。按时间和日期识别模式,在虚假警报干扰您的运营之前解决导致错误警报的情况。

提高系统的可靠性和安全性

除了合规之外,还要进行持续监测,以补充所需的现场检查和测试。通过更好的编程和参数设置提高系统的弹性。

支持更明智的决策

使用详细的危险等级数据,在预算规划、改进措施和系统优化方面做出更好的决策,确保您的投资获得最大的回报。

成果

眼球图标

实时探测器能见度

危险等级报告以图形方式概述了所有探测器的状态,按危险等级排列:1 级(可能的火灾指示)、2 级(预警状态)和 3 级(警报)。您可以看到每个类别中的探测器数量、每个事件的持续时间(员工反应时间),以及有关每个探测器根据其配置所看到内容的实时信息。

代表减少警报的图标

虚假警报风险文档

该服务按一周中的某一天和一天中的某个时间记录虚假警报风险,使您可以清楚地了解系统暴露在何时何地最为危险。这些情境数据可以识别反复出现虚假警报的根本原因,并采取有针对性的纠正措施,而不是单独对每个事件做出反应。

趋势分析和绩效透明度

所有数据均通过结构化仪表板和趋势分析在客户交互门户中可视化。您可以完全透明地了解随着时间的推移影响探测器性能的因素,从而帮助您检测新出现的模式并在问题升级之前解决问题。这种持续的能见度是需要现场检查和测试的补充。

带有显示器的图标

优化的编程和系统弹性

建筑物是动态的,消防安全系统的编程也应该如此。危险等级报告可帮助您根据实际探测器行为改进编程和参数设置。结果是系统更具弹性,减少了运营中断,并提高了业务连续性、安全性和可靠性。