Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

ConvergencePro 技术支持 Atos

Atos 是数字化转型领域的全球领导者,拥有约 78,000 名员工,年收入约为 100 亿欧元。该集团在网络安全、云和高性能计算领域位居欧洲第一,为68个国家的所有行业提供量身定制的端到端解决方案。作为脱碳服务和产品的先驱,Atos 致力于为其客户提供安全和脱碳的数字化服务。<br/>Siemens 和 Atos 于 2011 年成立了全球战略联盟,这标志着旨在推动创新并在各个领域创造价值的成功合作的开始。自 2020 年以来,Atos 通过与业界领先的低代码应用开发平台 Mendix™ 的全球合作扩大了合作范围。

原因何在 从 OT 和 IT 数据的融合中获得见解。?

ConvergencePro为运营团队提供实时见解,从而根据业务目标更快地做出有数据支持的决策。整合多个数据源的能力提供了可扩展的核心平台,使运营团队能够集中精力。
ConvergencePro促进了IT和OT数据的协同作用,从而可以从以前孤立的数据存储库中得出新的见解。

工程师在平板电脑上读取装配线数据

优势

  • 中央仪表板中的整个工厂可观察性,使工厂能够查看整个生产过程。仪表板可以捕捉对工厂团队真正重要的内容,例如,突出显示运营问题、财务影响或大气异常。
  • 真正的数据融合,能够从多个来源提取数据,通过标准 API 连接传递数据。根据业务优先级,将数据叠加在单个视图或一系列视图中,以提供有意义的见解,从而为决策提供基础和支持。
  • 通过开放的 API 连接,自动将支持流程与标准 ITSM 平台集成。这可以减轻/消除由于问题管理不力、重复支持活动或确定合适的团队来解决问题的问题而造成的宝贵生产时间损失。
  • 根据业务驱动的优先级排序,跨设备自动关联警报。当问题出在一台关键设备上时,可防止为一条生产线筹集多张罚单。正确的信息将交付给正确的支持团队,从而快速解决问题。
  • GenAI 集成允许摄取有关工厂环境的上下文信息,包括机器制造商数据、本地现场操作程序和知识库文章。这使该服务能够诊断并提供问题概要以及建议的解决策略。

特色功能