Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

通过 Digital Twin 实现全新咖啡烘焙方法

总部位于比利时的CEE使用我们的Digital Twin技术为Ray & Jules开发了连续咖啡烘焙系统。

加热。烤。很酷。自20世纪以来,这三个步骤就定义了工业咖啡烘焙的定义。一旦烘焙机达到 600 摄氏度(传统上使用天然气),将咖啡豆扔掉大约六到十分钟,然后待其冷却,然后取出,为下一批咖啡腾出空间。

为了寻求燃气烘焙的替代方案,CEE的工程师开发了一种不同的方法。他们的解决方案是连续烘焙机,咖啡豆在高达 250 摄氏度的温度下沿着皮带滑过精密控制的腔室,热空气会循环数次。他们对传统烘焙的替代方案最初是 Digital Twin — 使用我们的软件解决方案开发,例如 Designcenter, 实心边缘 和 Simcenter。

CEE首席执行官科恩·博斯曼斯说,这种新系统可以回收热量并在烘焙过程中将其重复利用。他补充说,其稳定的能耗模式使该过程更容易实现电气化,使其能够在可用的情况下依靠可再生电力运行。

从虚拟模型开始

将内部专业知识、相当一部分的技术魔法以及最新的软件工具和解决方案相结合 西门子 Xcelerator 产品组合,CEE 团队对设计进行了微调并优化了工程工作,直到他们确信自己拥有想要的解决方案。他们可定制的烘焙技术诞生了——并被昵称为 “La Bomba”。

工程师们从初步设计开始 Designcenter Solid Edge。“我们使用Designcenter Solid Edge已经有15年了,因此我们在这方面有丰富的经验。它是一款简化且易于学习的 CAD 软件。这对我们今天很重要,因为我们发展迅速,新工程师可以迅速加入并轻松地开始使用该软件。” CEE首席制作官克里斯托夫·坎布雷解释说。为了进一步创建可行的数字双胞胎模型,他们特别使用了 Designcenter 和 Simcenter Simcenter 已关闭,用于快速准确的流体流动和传热分析。

两个家伙在两个屏幕前

没有第一个客户?然后创建一个

穿着蓝色毛衣在工作站上的女人

CEE是工业项目的领先一站式供应商,主要涉及食品和饮料行业以及建筑材料。他们的工业机器采用烘烤、干燥和能量回收方面的创新突破性技术,在比利时盖尔的工厂手工制作,然后在客户现场定制安装。尽管他们在创新和质量方面享有声誉,但很难说服咖啡烘焙行业的大型企业改用新的生产技术。因此,他们建立了自己的咖啡烘焙机,将其命名为Ray & Jules。“这确实需要鲜血、汗水和眼泪,但我们坚持了下来。2019年12月,我们将Ray & Jules作为一个品牌推出,” 科恩·博斯曼斯说。因此,它成为第一家使用这种创新烘焙技术进行商业咖啡生产的公司。在口味方面,与传统的烘焙技术毫不妥协。

按订单定制,精确到毫米

同时,其他烘焙商也采用了CEE的烘焙解决方案。为了保证完美的安装,CEE 工程师使用我们的技术对实际客户工厂场地进行数字化。克里斯托夫·坎布雷解释说:“我们使用Designcenter点云可视化解决方案来验证我们在客户环境中的设计。”“我们扫描整个安装现场,导入和整合我们设计的数字双胞胎,并检查其是否适合。在大多数情况下,我们的精度低至毫米。我们可以放心,我们交付的产品质量会很好。”

Ray & Jules已经供应了数百万杯咖啡,这些咖啡是用这种新工艺烘焙过的咖啡豆制成的。在自己的运营中,该公司使用自己的太阳能电池板的电力为烘焙系统供电,当阳光不照时,它使用绿色能源担保合同所涵盖的电力。

除了Ray & Jules之外,CEE还向其他客户交付了这种创新的烘焙系统,该技术在全球咖啡供应商中越来越受欢迎。在这些伙伴关系的基础上,中欧和东欧扩大了其烘焙能力,将可可和麦芽包括在内。

了解有关该参考的更多信息。

照片:版权所有 Ray & Jules,Siemens
2025 年 6 月

图片:来自 Ray & Jules 的 Sarah Bergé 与咖啡农合影,供西门子参考

订阅我们的 LinkedIn 时事通讯探索数字化

我们为行业决策者提供的LinkedIn新闻稿包含各种各样的主题,包括工业元宇宙、数字双胞胎、IT/OT融合、人工智能、网络安全等。在我们的每期中,我们都分享了数字化转型的故事,并就如何成为可持续的数字企业为您提供宝贵的见解。