从温室里的小种子,到超市货架上的香甜水果,草莓的成长之路漫长而曲折。这个过程中涉及了许多步骤和大量的体力劳动。更确切地说,曾经确实如此。Ráječek 农场通过机器人彻底改变草莓采摘方式。农场采用了两种机器人来简化草莓的种植并提升可持续性:
- Fravebot Scout 用于监测植物的健康和成熟度
- Fravebot Harvestor 用于采摘水果
Fravebot 首席构造师、公司创始人 Vratislav Beneš 解释说:“将工作任务分配给两种机器人有很多好处。Scout 的主要任务是监测植物状况,它们能够在温室里快速地四处移动,但如果它们同时做其他工作,就会延误时间。而反之,如果工作机器人只在需要的时候才出动,那就能保证高工作效率。”
Fravebot 是指“Fruit and Vegetable Robot”(水果和蔬菜机器人),但内部亲切地称之为 Franta。布尔诺理工大学以及布尔诺孟德尔大学的学生也参与了它的开发。
农业中的数字孪生
在 Ráječek 农场,除了机器人之外,NVIDIA 的数字孪生是另一项关键技术。这个方案有助于开发、模拟和部署 AI,以用作机器人的大脑。
在 NVIDIA Omniverse 中使用植物和水果的数字孪生,让机器人能够在实地检测出病虫害。连通现实世界和数字世界的接口来自开放的数字业务平台 Siemens Xcelerator。
如今的仿真工具还可以模拟物理定律(例如草莓的重量),因此可以提前训练机器人的神经网络,而无需在现实环境中移动。
这显著加快了机器人的开发过程并降低了成本。
Ráječek 农场的共同所有人、水培种植首席农艺师 Matěj Sklenář 强调说:“我认为这是我们要采用的主要发展路径:不仅要关注机器人部分,还要关注植物种植者的分析和用户界面。”
得益于技术库,机器人编程和控制越发轻松,无需使用两个编程环境。这意味着现实世界和数字世界的结合空前紧密且更简单。
2023 年 12 月
联系我们:Radek Hofírek

Fravebot Scout 用于监测植物的健康和成熟度。

Fravebot Harvestor 用于采摘水果。

这些机器人配备了 Simatic S7-1500 控制器和其他 Siemens 技术。

Siemens、Ráječek 农场和Fravebot 组成的团队革新了植物监测和收获方式(左起):捷克共和国 Siemens Digital Industries 产品经理 Radek Hofírek;Ráječek 农场共同所有人兼水培种植首席农艺师 Matěj Sklenář;以及 Fravebot 创始人兼首席执行官 Vratislav Beneš。