Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Otomotiv ethernet

Ethernet tabanlı iletişim, bulut hizmetleri ve tüketici ürünleri ile entegrasyon için yüksek bant genişliği ve daha yüksek esneklik sunar.

Otomotiv Ethernet Nedir?

Otomotiv Ethernet, otomotiv kullanım durumlarına uyarlanmış fiziksel bir katmana sahip bir Ethernet ağı biçimidir. Otomotiv koşullarında otomotiv elektromanyetik uyumluluğu ve bağışıklık gereksinimlerini karşılayabilen bir sistem sağlayan sofistike Phy alıcı-vericilerinin kullanılmasıyla kablo maliyeti düşürülür. Geleneksel otomotiv ağ teknolojilerinden daha yüksek baud hızı iletişimi sağlar ve diğer endüstrilerden İnternet Protokolü (IP) yazılım teknolojilerinin doğrudan yeniden kullanılmasına veya otomotiv kullanımına, işlevsel güvenliğe, siber güvenliğe vb. uyarlanmasına izin verir.

İlgili ürünler: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer

Birbirine bağlı cihazları ve bağlantıları gösteren bir otomotiv Ethernet ağının bir diyagramı.

Faydaları anlayın

Otomotiv Ethernet, otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendiren bağlantı, otomasyon ve elektrifikasyon trendlerini desteklemek için çok uygun olan sağlam ve esnek bir iletişim altyapısı sunar.

Yüksek bant genişliği

Ethernet, gelişmiş sürücü yardım sistemleri (ADAS), bilgi-eğlence sistemleri ve diğer yerleşik elektronik cihazlar tarafından üretilen artan veri hacmini işlemek için çok önemli olan yüksek hızlı veri iletimi sağlar.

Ölçeklenebilirlik

Ethernet ağları, araç sistemleri daha karmaşık hale geldikçe ek cihazları ve daha yüksek veri hızlarını barındıracak şekilde kolayca ölçeklenebilir.

Güvenilirlik

Ethernet, hata algılama ve düzeltme, yedeklilik ve kritik verilere öncelik verme yeteneği gibi özellikler sayesinde geleneksel otomotiv ağ protokollerine kıyasla gelişmiş güvenilirlik sunar.

Maliyet verimliliği

Ethernet teknolojisi yaygın olarak kullanılmaktadır ve standartlaştırılmıştır, bu da tescilli otomotiv ağ çözümlerine kıyasla bileşenler ve altyapı için daha düşük maliyetlere yol açar.

IP tabanlı sistemlerle entegrasyon

Ethernet, IP tabanlı iletişim protokolleri ile uyumludur ve araç sistemlerini bulut tabanlı uygulamalar ve kablosuz güncellemeler gibi harici ağlar ve hizmetlerle entegre etmeyi kolaylaştırır.

Zamana duyarlı ağ oluşturma desteği

Zamana duyarlı ağ desteği (TSN), otonom sürüş ve araçtan araca iletişim gibi gerçek zamanlı uygulamalar için gerekli olan hassas zamanlama ile deterministik iletişim için ethernet'in bir uzantısıdır.

Ethernet ve otomotiv Ethernet arasındaki fark nedir?

Ethernet ve otomotiv Ethernet arasındaki farklar fiziksel katmandadır. Yukarıdaki iletişim diğer Ethernet türlerine göre IP'dir. Fiziksel katman otomotiv kullanım durumları etrafında optimize edilmiştir, 100Base-T1 ve 1000Base-T1 standart Ethernet olarak anahtarlanmış ağlardır, ancak Phy alıcı-vericileri ve kabloları, çift bükümlü çift yerine tam çift yönlü iletişimle daha düşük maliyetli tek bükümlü çift kullanarak farklıdır, bu ihtiyaçlara bağlı olarak Korumalı (STP) veya Korumasız (UTP) bükümlü çift olabilir. 10Base-T1S aynı zamanda tek bir bükümlü çifttır, ancak çok damlalı bir veri yolu (CAN gibi)), anahtarlanmış bir ağ yerine.

Bu, standart 100Base-TX ethernet, 4 telli, çift bükümlü çift olan birçok otomotiv OEM tarafından SAE J1962 teşhis soketine bağlantı için kullanılan IP üzerinden tanılamadan (DoIP) farklıdır.

Ethernet neden otomotivde kullanılıyor?

Elektronik kontrol üniteleri (ECU'lar) arasındaki iletişim daha karmaşık hale geldi ve arabalarda artan yazılım işlevselliği ile ağ çıkışı bant genişliğinde arttı. Ethernet tabanlı iletişim, bulut hizmetleri ve tüketici ürünleri ile entegrasyon için yüksek bant genişliği ve daha yüksek esneklik sunar. Ve daha karmaşık bir standart ve protokol seti ekleyebilse de, zaman içinde güncellemeleri kolaylaştırmak için kullanılan aynı iletişim yazılımına sahip özel otomotiv ağlarından daha ölçeklenebilir.

Otomotiv Ethernet'in bant genişliği nedir?

Broadcom tarafından Broadr-Reach olarak geliştirilen otomotiv Ethernet'in ilk versiyonu, daha sonra standartlaştırıldı Alliance SİG'SİNİ AÇ IEEE 100Base-T1, 100Mbits/sn baud hızına sahiptir. Daha sonra 1000Base-T1, 1Gbit/sn sunan standartlaştırılmıştır ve 10Base-T1S, FlexRay ve CAN veriyolunun yüksek baud hızı sürümlerine bir alternatif sağlamak için 10Mbits/sn destekleyen daha düşük maliyetli bir fiziksel katman sunan en yenisidir. Ethernet'in birden fazla baud hızı, farklı protokollerin karmaşık ağ geçidi bağlantısı olmadan aynı mimaride birlikte kullanılabilir ve bu da belirli bir E/E mimarisinin ömrü boyunca ölçeklenebilirliği kolaylaştırır.

Otomotiv Ethernet iletişimi ile mevzuat ve güvenlik gereksinimlerini karşılayın

Araç ağları hakkındaki bilgiler karışık kritiktir - bazıları emniyetle ilgili veya yasalandırılmıştır, bazıları ise sürücünün rahatlığı veya rahatlığı içindir. Emniyetle ilgili ve emniyetle ilgili olmayan bilgilerin eş zamanlı olarak iletilmesi ihtiyacı, bu tür verilerin ve ağ tasarımının işlenmesi ve sunulması için gereksinimleri ortaya koymaktadır. Ethernet ağları, ağ tasarımcısı için ek yapılandırma seçenekleri sağlar. Aynı fiziksel ağda birden fazla veri türüne izin verirken öncelikli verilerin, sinyallerin ve hizmetlerin derhal kullanılabilir olmasını sağlamak için çeşitli protokoller, yöntemler ve öğeler düzeylerini kullanabilirler.

Otomotiv erken tasarım doğrulaması

Otomotiv Ethernet'in geleneksel otomotiv iletişim protokollerine kıyasla getirdiği birçok fayda vardır, ancak potansiyelini tam olarak benimsemek için yeterince tasarlanmalıdır. Ek olarak, OEM'ler, ağ tasarım mühendislerine sistem tasarım senaryolarında hangi korumaların kullanılacağını söyleyen tasarım kurallarına ve standartlarına sahiptir. Otomotiv yazılım çözümleri tasarımcıyı sorunlara yönlendirmek için tutarlılık kontrollerinin sağlanması ve ağların tasarım gereği doğru olduğundan ve yazılım yapılandırma çıktılarında tutarlı bir şekilde açıklandığından emin olmak için bir tasarım modeli oluşturmaya yardımcı olun.

Daha fazla bilgi edinin

İzle

Otomotiv Ethernet iletişiminin tasarım zorluklarında ustalaşın.

Oku

Gelişmiş araç ağları tasarımı için gerçek dünya hususları.

Bilgi edinin

Dijital ikiz bağlamında karmaşık ürünleri verimli bir şekilde tasarlayın, tasarlayın ve doğrulayın.