Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Birkaç kişi Simcenter termal simülasyon yeteneklerini araştırıyor.
Simcenter

Termal simülasyon ve analiz yazılımı

Tasarımları optimize etmek, performansı artırmak, termal yönetim çözümlerini kolaylıkla iyileştirmek için gelişmiş termal simülasyon ve analiz yeteneklerini kullanarak ürünlerinizin termal performansını ve davranışını anlayın.

Ürün performansını artırmak için termal simülasyon

Bir mühendis olarak, tasarımda hassaslığın önemini biliyorsunuz. Termal simülasyon yazılımı, fiziksel testlerden önce ısı transferini (iletim, konveksiyon ve radyasyon) tahmin etmenizi sağlayarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar. Tasarımlarınızın performans ve güvenilirlik standartlarını karşılamasını sağlayarak gerçek dünyadaki termal davranışları modellemenizi sağlar. Gelişmiş araçlarla karmaşık termal etkileşimleri analiz edebilir, soğutma stratejilerini optimize edebilir ve ısı ile ilgili sorunları erken çözebilirsiniz. İster elektronik, ister otomotiv sistemleri veya havacılık bileşenleri tasarlıyor olun, termal simülasyon yazılımı size daha hızlı yenilik yapma, maliyetli prototipleri azaltma ve en zorlu termal ortamlarda bile mükemmel ürünler sunma konusunda size güven verir.

Modeli

Ağı oluşturmak ve simülasyon parametrelerini tanımlamak için ön işlemciyi kullanarak termal simülasyon için modeller oluşturursunuz. Bu zaman alıcı bir adım olabilir ve bu nedenle verimli bir ön işlemci size çok zaman kazandırabilir.

Çöz

Modeli çözmek, diğer şeylerin yanı sıra geometri, malzeme özellikleri, termal yükler ve sınır koşullarını dikkate alarak modelinizin termal performansını hesaplar. Çözücü gücü doğruluk için kritik öneme sahiptir.

Analiz

Nihai sonuçlarla donanmış olarak, ısı ile ilgili sorunları erken tanımlayın ve endüstriler genelinde güvenilirlik, verimlilik ve yenilik için tasarımları optimize edin. Bu süreci verimli bir şekilde yineleme yeteneği, üretkenliğiniz için kritik öneme sahiptir.

Termal simülasyon ve analiz için Simcenter

Multifizik, hız ve sektöre özgü hassasiyetlerin sorunsuz entegrasyonu, karmaşık termal simülasyon zorluklarının üstesinden güven ve verimlilikle başa çıkmanızı sağlar.

Select...

Kolaylaştırılmış iş akışı

Entegre mühendislik masaüstü, iş akışınızı daha önce hiç olmadığı kadar kolaylaştıran termal simülasyon için hepsi bir arada çözümünüzdür. Birleşik bir ortamla, araçları değiştirmeden veya verileri yeniden içe aktarmadan CAD geometrisi, termal simülasyon kurulumu ve son işleme arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Bu entegrasyon tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır, hataları azaltır ve simülasyon sürecinizi hızlandırır. Karmaşık ısı transferi zorluklarını çözmeye odaklanmanıza olanak tanıyan tutarlı veri yönetiminden ve gelişmiş termal analiz yazılımı özelliklerine doğrudan erişimden yararlanacaksınız. İster tasarımları optimize edin, ister termal sorunları giderin, mühendislik masaüstüyle daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenle çalışmanızı sağlar.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Entegre multifizik

Simcenter'ın entegre çoklu fizik yetenekleri, bir termal simülasyon mühendisi olarak sizin için oyunun kurallarını değiştirir. Termal, yapısal ve akışkanlar dinamiği analizlerini tek bir platformda birleştirerek karmaşık, gerçek dünyadaki zorlukları kolaylıkla çözebilirsiniz. Bu entegrasyon, mekanik gerilmeleri ve akışkan etkileşimlerini hesaba katarken ısı transferini (iletim, konveksiyon ve radyasyon) simüle etmenize olanak tanır ve tasarımınızın bütünsel bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Artık bağlantısız araçlarla uğraşmaya veya veri tutarsızlıklarını riske atmaya gerek yok. Multiphysics ile birleştirilmiş simülasyonlar gerçekleştirebilir, tasarımları daha hızlı optimize edebilir ve güvenilir, yüksek performanslı ürünler sunabilirsiniz. Karmaşık termal simülasyon problemlerini hassasiyet ve verimlilikle çözmenin nihai avantajıdır.

Simcenter termal simülasyon yeteneklerini keşfedin

Select...

İletim

Isı, yüksek sıcaklıktan daha düşük sıcaklık bölgelerine bir katı içinden geçtiğinde termal iletim meydana gelir. Bu kendiliğinden gerçekleşir ve bir termal denge durumuna ulaşılana kadar devam eder. Günlük yaşamdaki tipik iletim örnekleri arasında kaynar su kabının ısınması, içinden sıcak su geçerken bakır borunun dış duvarının sıcaklığının artması veya bir kaşık dolusu dondurma tükettiğinizde yaşadığınız kendiliğinden soğukluk sayılabilir.

İletim davranışını anlamak daha güvenli, daha güvenilir ve daha iyi performans gösteren ürünler tasarlamanıza yardımcı olabilir. Simcenter, güçlü iletken ısı transferi analizi yeteneklerini parmaklarınızın ucuna getirir.

Thermal conduction heat transfer graphic from the Simcenter software.
A visual of Simcenter software optimizing convective heat transfer.

Konveksiyon

Konveksiyon, çok çeşitli uygulamalarda, süreçlerde ve doğal olaylarda bulunan önemli bir ısı transfer yoludur. Birçok ürün, optimum performans ve dayanıklılık için sağlam bir ısı yönetimi stratejisine dayanır. Bu cihazlarda konvektif ısı transferini optimize etmek, bileşenlerin stratejik yerleştirilmesi veya diğer çalışma sıvılarının kullanımı ile karmaşık bir sorundur.

Simcenter, ürünlerin tasarımında konveksiyonu ele almak için sağlam yetenekler sunar. Simcenter, konveksiyon problemlerini çözerken CFD gerekli olmadığında ve hesaplama açısından çok pahalı olduğunda CFD'yi veya diğer basitleştirilmiş yaklaşımları modelleyebilir. Son olarak, özel sınır koşulları, gaz türbini uygulamaları gibi karmaşık sistemler için konveksiyon ısı transferini modellemenize yardımcı olabilir.

Radyasyon

Radyatif ısı transferi, nesneler sıcaklık nedeniyle elektromanyetik enerji yaydığında meydana gelir. Tipik olarak dalga spektrumunun kızılötesi bölgesinde bulunan bu enerji, termal radyasyon olarak da bilinir.

Simcenter, gelişmiş radyasyon analizi ve radyasyonlu ısıtma modelleri gibi radyasyonlu ısı transferini içeren en karmaşık sorunları çözme yetenekleri sunar. Deterministik ve Monte Carlo ışın izleme ve gri olmayan çok bantlı ışınımsal ısı transferi gibi gelişmiş radyasyon yöntemleri mevcuttur.

Ek olarak, Simcenter, bir bilgisayar işlemci birimi (CPU) kullanmak yerine grafik işlem birimleri (GPU'lar) kullanarak termal radyasyon etkilerini büyük oranda daha hızlı simüle edebilir.

Car headlight graphic from the Simcenter software.

Endüstri uygulamaları

Select...

Otomotiv ve ulaşım

Simcenter, aşağıdakiler gibi çeşitli analiz senaryolarının üstesinden gelmenize yardımcı olabilir:

  • Kaput altı termal analiz (gözenekli tıkanma modelleri dahil)
  • Güç aktarma organı termal yönetimi ve termal tepki
  • Otomotiv aydınlatma sistemlerinde sıcaklıklar
  • Kabin konforu ve nem analizi
  • Piller ve muhafazalar dahil elektrikli araçların termal tasarımı
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
İsteğe Bağlı Web Semineri | 56 dakika

Termal simülasyon

Daha iyi yakıcı tasarımı ve daha verimli türbin kanadı soğutması ile sıcak bölüm performansını artırın.

Bir türbinin termal simülasyonu

Termal simülasyon ürünlerini keşfedin

Termal simülasyon için Simcenter kullanan müşteriler

Bir adam arka planda bir dağ olan bir yolda bisiklete biniyor.

Mynarik

Yüksek bant genişlikli uydu iletişim ekipmanlarının termal ve yapısal performansını tahmin etmek için ayrıntılı simülasyonlar oluşturma

Örnek olay incelemesini okuyun

Daha fazla bilgi edinin

Sıkça sorulan sorular